RX63Tの12bitA/Dコンバータのユニットをどちらも同じトリガで変換させたい

お世話になっております。

カイロスです。

RX63Tの内蔵の12bitA/Dコンバータを使用しようと考えているのですが、搭載されている8chをすべて、同じタイミングで変換させたいと考えています。

4chごとの2ユニットとして分かれていて、ユニット内の4chは同時(逐次)変換できますが、どちらのユニットも同じトリガ(MTU3などの同期トリガ)に設定すれば、8chを同時に変換できるのでしょうか?

ユニットごとのトリガ要因を同じにしてはいけない。という記述を見つけられなかったので、質問いたしました。

また、無理な場合、ユニット1の変換完了タイミングでユニット2の変換を開始すれば、ほぼ同時になるのかな?と考えていますが、良い方法があればご教授いただければ幸いです。

以上、よろしくおねがいいたします。

  • リカルドです。

    RX63Tのマニュアルが見つからないので、RX621を見ました。

    A/Dコンバータの前にアナログスイッチが入っていて切り替えています。

    「4chごとの2ユニット」なら、A/Dコンバータが2個でしょう。RX621は1ユニットです。

    二つのユニットを同時に動かすことは出来ると思います。そのための2ユニットでしょう。

    8CH同時は無理です。

    高速、高分解能で使うにはアナログ入力をオペアンプで駆動します。

    アナログ入力インピーダンスが無限大とは言えず、チャンネルを切り替える瞬間に入力電流が流れたりするので。

  • 通販サイトによればRX63TはNRND指定なのでこれから設計されるなら避けた方がいいと思います。

    S12ADxユニットのことですよね?。RX63Tを確認してないのですが、RX62Tと同じならユニットあたり3入力に対してサンプリングホールド機能があります。つまりADC変換タイミングは逐次ですが、計測値はサンプリングホールドタイミングのものになります。

  • もともとRXマイコンのこのあたりの型式はBLDCモーターの電流と電圧を測定してセンサレスの制御を2モーターできますよっていうアプリケーションノートが出ているのでそのあたりが参考になると思います。

  • リカルドさん

    ありがとうございます。

    手元にあるので、実機で確認してみます!

  • Yamamotoさん

    参考にします。ありがとうございます。