いつもお世話になっております。Mきちです。
暗号化/復号化に関して、TSIPドライバを使用したいと思いましたが
これはRX72Nでも、暗号機能付きの型式でないと使えないものでしょうか?
例: 572NNHDxx=〇 572NNDDxx=×
以上、よろしくお願いします。
Mきちさん
シェルティです。こんにちは。
はい、昔はMD5も入れていたのですが、AESとかSHAの規格書を発行しているNIST(米国立標準技術研究所)の推奨暗号リストからMD5が外れてしまったので、残念ながら標準ライブラリから抜きました。結果、MD5は今ではサポートされていないです。
以上です
シェルティ様
Mきちです。回答ありがとうございます。
MD5も、ネットで検索して実装してみました。
ルネサス標準ライブラリではないところに不安を感じますが。。。w
ありがとうございました。