E1+e2Stuidoでデバックボタン(虫)を押下すると、COMポートが自動的に解除され、PC(TeraTerm)間でコマンドを送受信できなくなる

お世話になります。わたです。

もしも同様の現象が報告されているようでしたら、
情報を展開いただきたく投稿させていただきました。
要点は、デバッグを開始するとなぜPC上のCOMポートが解除されてしまうのか?です。

<構成情報>
PC :Windows11
デバッガー:E1
開発環境 :e2Studio(2023-10 (23.10.0))
自作基板 :RX111(R5F51116)+FTDI通信チップを使用し、PC(TeraTerm)からコマンドの送受信可能な状態
備考 :過去にこの組み合わせでデバッグ中もTeraTermからコマンドの送受信が可能であった

<手順>
①自作基板とPCをUSB-TypeCケーブルで接続
※デバイスマネージャー上(ポート(COMとLPT))では、COM21に割り付けられる。
②e2Studioのデバッグの開始ボタン(※虫ボタン)を押下
③②の直後に、Windows上で「USBデバイスは認識されません」との警告画面が表示され、
デバイスマネージャーのポート(COMとLPT)から、COM21が消え、
同じくデバイスマネージャー上のユニバーサル シリアル バス コントローラの、
"USB Serial Converter"に黄色のビックリマーク、若しくは不明なUSBデバイス(デバイス記述子要求の失敗)が出現する

尚、復帰するためにはUSBケーブルを一度抜き差ししないとこの③は直りません。


ハード面(別PC(Windows10)、別E1、別基板)、及びソフト面(e2Studio、FTDIの通信ドライバ)を
入れ替えてみましたが現象は変わりませんでした。
過去に全く同じ構成で問題なく使用できていたこと、別のPCでも同様の現象が発生することから、
何かのWindows Updateの影響では?を考えましたが、しらみつぶしにWindows Updateをアンインストールしていくことはできないため、
何か情報をお持ちであれば、と考えた次第です。

よろしくお願いいたします。

Parents
  • ケーブルも変えてみてはどうでしょうか?
    デバイス認識ができてないのはUSBデバイスとして壊れているかケーブルが壊れているかのいずれかだと思います。
    ところでE1単体だとWindowsから認識されるんでしょうか?

  • Shoji Yamaoto様

    コメントを記載いただきありがとうございます。

    〉ケーブルも変えてみてはどうでしょうか?
    記載できておらず申し訳ございません。
    はい、問題切り分けのため以下の通りケーブル類も含め全て組み合わせを変えて確認しておりますが、
    現象はいずれの組み合わせでも変わりません。
     ・自作基板(2つ)
     ・E1デバッガー(2台)
     ・ケーブル類(PC⇔基板間USB-TypeC、PC⇔E1巻MiniBもそれぞれ2通り)
     ・e2Studioのバージョン違い(2023.10、2023.04、2021-10 (21.10.0)の3通り)
     ・PC(Windows10,11の2通り)
     ・FTDIの通信ドライバ(2.12.36.4(最新)、2.12.28の2通り)

    ここまでの確認結果と、半年?くらい前までは問題は見受けられなかったことを踏まえ、
    機材関係の故障は考えにくく、ルネサス様からも該当するアナウンスは見つけられないため、
    Windows Updateで何か悪影響が起きてないか?と考え、少しでも情報があればと思い、
    確認させていただいた次第です。


    〉ところでE1単体だとWindowsから認識されるんでしょうか?
    自作基板とは接続せずに、E1単体でWindowsと接続、と理解しました。

    はい、認識されます。
    E1単体で接続するとデバイスマネージャー上に”Renesas Emulator->Renesas E-Series USB Driver”と表示されるため、
    WindowsからはE1を認識できていると思います。

    自作基板と接続していても、デバッグボタンを押下する前までは問題は見受けれないため、
    デバッグ時のUSB関連?の振る舞いがここ半年?で変わったように思えます。

  • E1電源供給で動かすシステムなのですか?それともFTDIチップの内部LDO?だとすると今までたまたまギリギリで動いていただけでは?と思えます。基板に独立した電源を供給するようにしてE1からの電源供給は無効化したら解決すると思います。これでダメなら回路を確認した方がいいです。なおFTDIチップの内部LDOはチップ内部で使う分を賄えれば良いぐらいの電流出力しかなく、外部キャパシタに接続するためにピンが出てるだけなのでこれを積極的に使っているような回路じゃないですよね?

    E1単体で動いていて機器が繋がるとデバイスが認識されないなら電源周りが問題でE1の中でUSBデバイスコントロールしているチップが落ちている。もちろんソフト的な話もないことないですが、E1+機器だとダメなら電源問題だと思います。

Reply
  • E1電源供給で動かすシステムなのですか?それともFTDIチップの内部LDO?だとすると今までたまたまギリギリで動いていただけでは?と思えます。基板に独立した電源を供給するようにしてE1からの電源供給は無効化したら解決すると思います。これでダメなら回路を確認した方がいいです。なおFTDIチップの内部LDOはチップ内部で使う分を賄えれば良いぐらいの電流出力しかなく、外部キャパシタに接続するためにピンが出てるだけなのでこれを積極的に使っているような回路じゃないですよね?

    E1単体で動いていて機器が繋がるとデバイスが認識されないなら電源周りが問題でE1の中でUSBデバイスコントロールしているチップが落ちている。もちろんソフト的な話もないことないですが、E1+機器だとダメなら電源問題だと思います。

Children
No Data