12bitAD変換の別チャネルのグループ化

開発環境CS+ でマイコンはRX24TシリーズのR5F524TAA×FM(ROM256k)で開発を行っていますが、

12bitAD変換のグループスキャンモードにおいて、別チャネル間でグループ化はできるのでしょうか

例えばグループAは チャネル0のAN000、AN002

          グルーブBはチャネル0のAN001、チャネル1のAN100とAN101

できるのであれば教えてください。

  • スマートコンフィギュレータのモーターコンポーネントではPWMのサイクルに同期してチャンネル跨いでAD変換を実行できているのでその生成コードを見るとやり方がわかると思います。おそらくタイマやイベントコントローラに同期したAD変換実行になる。