コンパイラパッケージについて

お世話になっております.

現在以下コンパイラパッケージ

CC-RX   V1.02.01

を使用しております.

これから新製品のRX26Tを使用したいと思っております.

上記のコンパイラパッケージはRXv3コアのCPUにも使用可能でしょうか. 

調べればすぐにわかることでしたら申し訳ありません,

どこに書いてあるかわからずご質問させていただきました.

また, 調べればわかる場合, どこに記載されているのかも教えていただけると幸いです.

宜しくお願い致します.

Parents
  • 行き違いになりましたが、まずこれをお読みください。
    FAQ - CC-RXコンパイラ V1とV2に関する質問
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17796662

    RXv3アーキテクチャに対応しているのはCC-RX V3です。
    RXv1命令しか使わない縛りで使えばCC-RX V1.02が使えなくもないかもしれませんが、
    仕事で使うのはお勧めしません。

  • ほや様

    ご回答ありがとうございます. 

    このサポートページはまだ見つけられていませんでした, 読ませていただきました.

    急ぎで一旦動かしたいので, 使えなくはないという情報大変助かりました.

    購入を検討したいと思います. 

Reply
  • ほや様

    ご回答ありがとうございます. 

    このサポートページはまだ見つけられていませんでした, 読ませていただきました.

    急ぎで一旦動かしたいので, 使えなくはないという情報大変助かりました.

    購入を検討したいと思います. 

Children
No Data