rx111におけるCDCドライバを使用したFTDIチップ搭載デバイスとのシリアル通信について

以下に状況

私は今、rx111においてrenesasで配信されているan_r01an2293jj0102_usb.zipファイルの

USB Host Communications Device class Driver for USB Mini Firmware Using Firmware Integration Technology Modules

を使用してFTDIチップ搭載デバイスとシリアル通信を行う製品を開発しています。

bspの設定をマイボードに設定しサンプルコードをそのまま使用するようにしています。

ソフトを動かせるところまでいけたのですが、通信が正常に行われているかわかりません。

アプリケーションステートのアタッチステートから一向に変化がありません。

以下に質問等

・FTDIチップに対してRenesasのCDCドライバで通信を行うことができるのでしょうか?

・アプリケーションをうまく動作させるためにはどうすればいいでしょうか?

・renesas製のCDCドライバを使って仮想シリアル通信をするためにはどういったコツが必要なのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

  • 急な投稿失礼いたしました。
    以下のスレッドに続いたとのことですので、転移先で改めて質問いたします。

    USB対応マイコンによるFTDI素子とのUSB通信
    japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/107_renesas_synergy_-_forum/6155/usb-ftdi-usb