RX631のメモリプロテクションユニットの件

IKUZOと申します、RX631のメモリプロテクションユニットの使用方法がわかりません、サンプルコードも探したのですが該当が無いようです、アドバイスをいただけませんでしょうか?

Parents
  • IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。

    昨日の時点では気付いてなかったのですが、先程、あっ、と気付いたことがあります。こちらで試そうとしていることには『アクセス例外が発生したことの確認』が含まれますよね。今のところ、発生していなければ絶対おかしいというレベルの『浮動小数点例外が発生したことの確認』さえ出来ないような事態となっています。ですので、浮動小数点例外の件が解決するまで、IKUZOさんの先程の件(14:09の件)は良いとしても、少なくとも浮動小数点例外の件と話が共通する部分については手を進めないよう、作業をより分けるように気を付けた方が良いと思われます。

  • NoMaYさんお世話になっています
    はい、そのようにしたいと思います、すなわち「RXで浮動小数点例外に飛ばすには」を先に解決すべきとのことですね、「RX631のメモリプロテクションユニットの件」で例外をテストするのに「RXで浮動小数点例外に飛ばすには」を問題提起でしたので「RXで浮動小数点例外に飛ばすには」こちらを先に解決すべきですよね、わかりました、こちらを先にしたいと思います。
Reply
  • NoMaYさんお世話になっています
    はい、そのようにしたいと思います、すなわち「RXで浮動小数点例外に飛ばすには」を先に解決すべきとのことですね、「RX631のメモリプロテクションユニットの件」で例外をテストするのに「RXで浮動小数点例外に飛ばすには」を問題提起でしたので「RXで浮動小数点例外に飛ばすには」こちらを先に解決すべきですよね、わかりました、こちらを先にしたいと思います。
Children
No Data