IKUZOと申します、RX631のメモリプロテクションユニットの使用方法がわかりません、サンプルコードも探したのですが該当が無いようです、アドバイスをいただけませんでしょうか?
IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。ユーザモードに関して以下の話が出ていないことに気付きました。(もっとも、私もRXシミュレータでデバッグしていて気付いたばかりですが。)ユーザモードに移行した時のスタックポインタ・スーパバイザモードからユーザモードに遷移するとスタックポインタがUスタックへ強制的に切り替わる。・CC-RXの標準のスタートアップルーチンはmain()に制御が移った時点ではUスタックではなくIスタックを使っている。・ゆえに、スタートアップルーチンのPSWの初期値を変更してUスタックを使うように変更しなければならない。(もしかするとChange_PSW_PM_to_UserMode()を改造することでIスタックのみでも出来るかも知れませんが、、、)([訂正]すみません、CPUの仕様的に不可能でした) (あるいは、Iスタックでのサブルーチン内ではChange_PSW_PM_to_UserMode()を実行しないよう、運用で対処する。)2.3.4 プロセッサモード間の移行 (赤枠は私が書いたものです)resource.renesas.com/resource/lib/jpn/online_docs/um/RX/RX63N_RX631_ja/?CPU#TOC_2_3_4以下、RXシミュレータでデバッグしてみた時の画面コピーです。(当方特有の事情によりCC-RX V2.03を使用しています。)Change_PSW_PM_to_UserMode()の末尾のRTE命令実行前: Iスタックを使用中Change_PSW_PM_to_UserMode()の末尾のRTE命令実行後: 使用していないUスタックに切り替えられてしまった以下、試したプログラムです。irom.c
/***********************************************************************/ /* */ /* FILE :Main.c or Main.cpp */ /* DATE :Tue, Oct 31, 2006 */ /* DESCRIPTION :Main Program */ /* CPU TYPE : */ /* */ /* NOTE:THIS IS A TYPICAL EXAMPLE. */ /* */ /***********************************************************************/ //#include "typedefine.h" #ifdef __cplusplus //#include <ios> // Remove the comment when you use ios //_SINT ios_base::Init::init_cnt; // Remove the comment when you use ios #endif void main(void); #ifdef __cplusplus extern "C" { void abort(void); } #endif #include <machine.h> #include "iodefine.h" #define FPSW_EZ 0x00001000 #pragma inline_asm Change_PSW_PM_to_UserMode void Change_PSW_PM_to_UserMode(void); void mpu_init(void); void main(void); void SuperVisor_Inst(void); void Access_Inst(void); void Undefined_Inst(void); void FloatingPoint_Inst(void); void Change_PSW_PM_to_UserMode(void) { MVFC PSW,R1 OR #00100000h,R1 PUSH.L R1 MVFC PC,R1 ADD #10,R1 PUSH.L R1 RTE NOP NOP NOP NOP NOP NOP } void mpu_init(void) { MPU.RSPAGE0.LONG=0; MPU.REPAGE0.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE0.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE0.BIT.V=0; MPU.RSPAGE1.LONG=0; MPU.REPAGE1.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE1.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE1.BIT.V=0; MPU.RSPAGE2.LONG=0; MPU.REPAGE2.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE2.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE2.BIT.V=0; MPU.RSPAGE3.LONG=0; MPU.REPAGE3.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE3.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE3.BIT.V=0; MPU.RSPAGE4.LONG=0; MPU.REPAGE4.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE4.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE4.BIT.V=0; MPU.RSPAGE5.LONG=0; MPU.REPAGE5.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE5.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE5.BIT.V=0; MPU.RSPAGE6.LONG=0; MPU.REPAGE6.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE6.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE6.BIT.V=0; MPU.RSPAGE7.LONG=0; MPU.REPAGE7.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE7.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE7.BIT.V=0; MPU.MPBAC.BIT.UBAC=7; MPU.MPEN.LONG=(long)1; Change_PSW_PM_to_UserMode(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); } void main(void) { mpu_init(); for (;;) { } } void SuperVisor_Inst(void) { } void Access_Inst(void) { } void Undefined_Inst(void) { } void FloatingPoint_Inst(void) { } #ifdef __cplusplus void abort(void) { } #endif
/************************************************************************ * * Device : RX/RX600/RX63N,RX631 * * File Name : intprg.c * * Abstract : Interrupt Program. * * History : 0.10 (2011-02-21) [Hardware Manual Revision : 0.01] * : 1.00 (2012-06-12) [Hardware Manual Revision : 1.00] * : 1.10 (2013-02-18) [Hardware Manual Revision : 1.00] * : 1.8 (2015-04-22) [Hardware Manual Revision : 1.80] * * NOTE : THIS IS A TYPICAL EXAMPLE. * * Copyright (C) 2015 (2011 - 2013) Renesas Electronics Corporation. * *********************************************************************/ #include <machine.h> #include "vect.h" #pragma section IntPRG // Exception(Supervisor Instruction) void SuperVisor_Inst(void); void Excep_SuperVisorInst(void){SuperVisor_Inst();} // Exception(Access Instruction) void Access_Inst(void); void Excep_AccessInst(void){Access_Inst();} // Exception(Undefined Instruction) void Undefined_Inst(void); void Excep_UndefinedInst(void){Undefined_Inst();} // Exception(Floating Point) void FloatingPoint_Inst(void); void Excep_FloatingPoint(void){FloatingPoint_Inst();} // NMI void NonMaskableInterrupt(void){/* brk(); */} // Dummy void Dummy(void){/* brk(); */} // BRK void Excep_BRK(void){ wait(); } // BSC BUSERR void Excep_BSC_BUSERR(void){ } // FCU FIFERR void Excep_FCU_FIFERR(void){ } // FCU FRDYI void Excep_FCU_FRDYI(void){ } // ICU SWINT void Excep_ICU_SWINT(void){ } // CMT0 CMI0 void Excep_CMT0_CMI0(void){ } // CMT1 CMI1 void Excep_CMT1_CMI1(void){ } // CMT2 CMI2 void Excep_CMT2_CMI2(void){ } // CMT3 CMI3 void Excep_CMT3_CMI3(void){ } // ETHER EINT void Excep_ETHER_EINT(void){ } // USB0 D0FIFO0 void Excep_USB0_D0FIFO0(void){ } // USB0 D1FIFO0 void Excep_USB0_D1FIFO0(void){ } // USB0 USBI0 void Excep_USB0_USBI0(void){ } // USB1 D0FIFO1 void Excep_USB1_D0FIFO1(void){ } // USB1 D1FIFO1 void Excep_USB1_D1FIFO1(void){ } // USB1 USBI1 void Excep_USB1_USBI1(void){ } // RSPI0 SPRI0 void Excep_RSPI0_SPRI0(void){ } // RSPI0 SPTI0 void Excep_RSPI0_SPTI0(void){ } // RSPI0 SPII0 void Excep_RSPI0_SPII0(void){ } // RSPI1 SPRI1 void Excep_RSPI1_SPRI1(void){ } // RSPI1 SPTI1 void Excep_RSPI1_SPTI1(void){ } // RSPI1 SPII1 void Excep_RSPI1_SPII1(void){ } // RSPI2 SPRI2 void Excep_RSPI2_SPRI2(void){ } // RSPI2 SPTI2 void Excep_RSPI2_SPTI2(void){ } // RSPI2 SPII2 void Excep_RSPI2_SPII2(void){ } // CAN0 RXF0 void Excep_CAN0_RXF0(void){ } // CAN0 TXF0 void Excep_CAN0_TXF0(void){ } // CAN0 RXM0 void Excep_CAN0_RXM0(void){ } // CAN0 TXM0 void Excep_CAN0_TXM0(void){ } // CAN1 RXF1 void Excep_CAN1_RXF1(void){ } // CAN1 TXF1 void Excep_CAN1_TXF1(void){ } // CAN1 RXM1 void Excep_CAN1_RXM1(void){ } // CAN1 TXM1 void Excep_CAN1_TXM1(void){ } // CAN2 RXF2 void Excep_CAN2_RXF2(void){ } // CAN2 TXF2 void Excep_CAN2_TXF2(void){ } // CAN2 RXM2 void Excep_CAN2_RXM2(void){ } // CAN2 TXM2 void Excep_CAN2_TXM2(void){ } // RTC CUP void Excep_RTC_CUP(void){ } // ICU IRQ0 void Excep_ICU_IRQ0(void){ } // ICU IRQ1 void Excep_ICU_IRQ1(void){ } // ICU IRQ2 void Excep_ICU_IRQ2(void){ } // ICU IRQ3 void Excep_ICU_IRQ3(void){ } // ICU IRQ4 void Excep_ICU_IRQ4(void){ } // ICU IRQ5 void Excep_ICU_IRQ5(void){ } // ICU IRQ6 void Excep_ICU_IRQ6(void){ } // ICU IRQ7 void Excep_ICU_IRQ7(void){ } // ICU IRQ8 void Excep_ICU_IRQ8(void){ } // ICU IRQ9 void Excep_ICU_IRQ9(void){ } // ICU IRQ10 void Excep_ICU_IRQ10(void){ } // ICU IRQ11 void Excep_ICU_IRQ11(void){ } // ICU IRQ12 void Excep_ICU_IRQ12(void){ } // ICU IRQ13 void Excep_ICU_IRQ13(void){ } // ICU IRQ14 void Excep_ICU_IRQ14(void){ } // ICU IRQ15 void Excep_ICU_IRQ15(void){ } // USB USBR0 void Excep_USB_USBR0(void){ } // USB USBR1 void Excep_USB_USBR1(void){ } // RTC ALM void Excep_RTC_ALM(void){ } // RTC PRD void Excep_RTC_PRD(void){ } // AD ADI0 void Excep_AD_ADI0(void){ } // S12AD S12ADI0 void Excep_S12AD_S12ADI0(void){ } // ICU GROUP0 void Excep_ICU_GROUP0(void){ } // ICU GROUP1 void Excep_ICU_GROUP1(void){ } // ICU GROUP2 void Excep_ICU_GROUP2(void){ } // ICU GROUP3 void Excep_ICU_GROUP3(void){ } // ICU GROUP4 void Excep_ICU_GROUP4(void){ } // ICU GROUP5 void Excep_ICU_GROUP5(void){ } // ICU GROUP6 void Excep_ICU_GROUP6(void){ } // ICU GROUP12 void Excep_ICU_GROUP12(void){ } // SCI12 SCIX0 void Excep_SCI12_SCIX0(void){ } // SCI12 SCIX1 void Excep_SCI12_SCIX1(void){ } // SCI12 SCIX2 void Excep_SCI12_SCIX2(void){ } // SCI12 SCIX3 void Excep_SCI12_SCIX3(void){ } // TPU0 TGI0A void Excep_TPU0_TGI0A(void){ } // TPU0 TGI0B void Excep_TPU0_TGI0B(void){ } // TPU0 TGI0C void Excep_TPU0_TGI0C(void){ } // TPU0 TGI0D void Excep_TPU0_TGI0D(void){ } // TPU1 TGI1A void Excep_TPU1_TGI1A(void){ } // TPU1 TGI1B void Excep_TPU1_TGI1B(void){ } // TPU2 TGI2A void Excep_TPU2_TGI2A(void){ } // TPU2 TGI2B void Excep_TPU2_TGI2B(void){ } // TPU3 TGI3A void Excep_TPU3_TGI3A(void){ } // TPU3 TGI3B void Excep_TPU3_TGI3B(void){ } // TPU3 TGI3C void Excep_TPU3_TGI3C(void){ } // TPU3 TGI3D void Excep_TPU3_TGI3D(void){ } // TPU4 TGI4A void Excep_TPU4_TGI4A(void){ } // TPU4 TGI4B void Excep_TPU4_TGI4B(void){ } // TPU5 TGI5A void Excep_TPU5_TGI5A(void){ } // TPU5 TGI5B void Excep_TPU5_TGI5B(void){ } // TPU6 TGI6A void Excep_TPU6_TGI6A(void){ } // TPU6 TGI6B void Excep_TPU6_TGI6B(void){ } // TPU6 TGI6C void Excep_TPU6_TGI6C(void){ } // TPU6 TGI6D void Excep_TPU6_TGI6D(void){ } ///############################################## // MTU0 TGIA0 void Excep_MTU0_TGIA0(void){ } // MTU0 TGIB0 void Excep_MTU0_TGIB0(void){ } // MTU0 TGIC0 void Excep_MTU0_TGIC0(void){ } // MTU0 TGID0 void Excep_MTU0_TGID0(void){ } ///############################################## // MTU0 TGIE0 void Excep_MTU0_TGIE0(void){ } // MTU0 TGIF0 void Excep_MTU0_TGIF0(void){ } // TPU7 TGI7A void Excep_TPU7_TGI7A(void){ } // TPU7 TGI7B void Excep_TPU7_TGI7B(void){ } ///############################################## // MTU1 TGIA1 void Excep_MTU1_TGIA1(void){ } // MTU1 TGIB1 void Excep_MTU1_TGIB1(void){ } ///############################################## // TPU8 TGI8A void Excep_TPU8_TGI8A(void){ } // TPU8 TGI8B void Excep_TPU8_TGI8B(void){ } ///############################################## // MTU2 TGIA2 void Excep_MTU2_TGIA2(void){ } // MTU2 TGIB2 void Excep_MTU2_TGIB2(void){ } ///############################################## // TPU9 TGI9A void Excep_TPU9_TGI9A(void){ } // TPU9 TGI9B void Excep_TPU9_TGI9B(void){ } // TPU9 TGI9C void Excep_TPU9_TGI9C(void){ } // TPU9 TGI9D void Excep_TPU9_TGI9D(void){ } ///############################################## // MTU3 TGIA3 void Excep_MTU3_TGIA3(void){ } // MTU3 TGIB3 void Excep_MTU3_TGIB3(void){ } // MTU3 TGIC3 void Excep_MTU3_TGIC3(void){ } // MTU3 TGID3 void Excep_MTU3_TGID3(void){ } ///############################################## // TPU10 TGI10A void Excep_TPU10_TGI10A(void){ } // TPU10 TGI10B void Excep_TPU10_TGI10B(void){ } ///############################################## // MTU4 TGIA4 void Excep_MTU4_TGIA4(void){ } // MTU4 TGIB4 void Excep_MTU4_TGIB4(void){ } ///############################################## // MTU4 TGIC4 void Excep_MTU4_TGIC4(void){ } // MTU4 TGID4 void Excep_MTU4_TGID4(void){ } // MTU4 TCIV4 void Excep_MTU4_TCIV4(void){ } // TPU11 TGI11A void Excep_TPU11_TGI11A(void){ } // TPU11 TGI11B void Excep_TPU11_TGI11B(void){ } // MTU5 TGIU5 void Excep_MTU5_TGIU5(void){ } // MTU5 TGIV5 void Excep_MTU5_TGIV5(void){ } // MTU5 TGIW5 void Excep_MTU5_TGIW5(void){ } // POE OEI1 void Excep_POE_OEI1(void){ } // POE OEI2 void Excep_POE_OEI2(void){ } // TMR0 CMIA0 void Excep_TMR0_CMIA0(void){ } // TMR0 CMIB0 void Excep_TMR0_CMIB0(void){ } // TMR0 OVI0 void Excep_TMR0_OVI0(void){ } // TMR1 CMIA1 void Excep_TMR1_CMIA1(void){ } // TMR1 CMIB1 void Excep_TMR1_CMIB1(void){ } // TMR1 OVI1 void Excep_TMR1_OVI1(void){ } // TMR2 CMIA2 void Excep_TMR2_CMIA2(void){ } // TMR2 CMIB2 void Excep_TMR2_CMIB2(void){ } // TMR2 OVI2 void Excep_TMR2_OVI2(void){ } // TMR3 CMIA3 void Excep_TMR3_CMIA3(void){ } // TMR3 CMIB3 void Excep_TMR3_CMIB3(void){ } // TMR3 OVI3 void Excep_TMR3_OVI3(void){ } // RIIC0 EEI0 void Excep_RIIC0_EEI0(void){ } // RIIC0 RXI0 void Excep_RIIC0_RXI0(void){ } // RIIC0 TXI0 void Excep_RIIC0_TXI0(void){ } // RIIC0 TEI0 void Excep_RIIC0_TEI0(void){ } // RIIC1 EEI1 void Excep_RIIC1_EEI1(void){ } // RIIC1 RXI1 void Excep_RIIC1_RXI1(void){ } // RIIC1 TXI1 void Excep_RIIC1_TXI1(void){ } // RIIC1 TEI1 void Excep_RIIC1_TEI1(void){ } // RIIC2 EEI2 void Excep_RIIC2_EEI2(void){ } // RIIC2 RXI2 void Excep_RIIC2_RXI2(void){ } // RIIC2 TXI2 void Excep_RIIC2_TXI2(void){ } // RIIC2 TEI2 void Excep_RIIC2_TEI2(void){ } // RIIC3 EEI3 void Excep_RIIC3_EEI3(void){ } // RIIC3 RXI3 void Excep_RIIC3_RXI3(void){ } // RIIC3 TXI3 void Excep_RIIC3_TXI3(void){ } // RIIC3 TEI3 void Excep_RIIC3_TEI3(void){ } // DMAC DMAC0I void Excep_DMAC_DMAC0I(void){ } // DMAC DMAC1I void Excep_DMAC_DMAC1I(void){ } // DMAC DMAC2I void Excep_DMAC_DMAC2I(void){ } // DMAC DMAC3I void Excep_DMAC_DMAC3I(void){ } // EXDMAC EXDMAC0I void Excep_EXDMAC_EXDMAC0I(void){ } // EXDMAC EXDMAC1I void Excep_EXDMAC_EXDMAC1I(void){ } // DEU DEU0 void Excep_DEU_DEU0(void){ } // DEU DEU1 void Excep_DEU_DEU1(void){ } // PDC PCDFI void Excep_PDC_PCDFI(void){ } // PDC PCFEI void Excep_PDC_PCFEI(void){ } // PDC PCERI void Excep_PDC_PCERI(void){ } // SCI0 RXI0 void Excep_SCI0_RXI0(void){ } // SCI0 TXI0 void Excep_SCI0_TXI0(void){ } // SCI0 TEI0 void Excep_SCI0_TEI0(void){ } // SCI1 RXI1 void Excep_SCI1_RXI1(void){ } // SCI1 TXI1 void Excep_SCI1_TXI1(void){ } // SCI1 TEI1 void Excep_SCI1_TEI1(void){ } // SCI2 RXI2 void Excep_SCI2_RXI2(void){ } // SCI2 TXI2 void Excep_SCI2_TXI2(void){ } // SCI2 TEI2 void Excep_SCI2_TEI2(void){ } // SCI3 RXI3 void Excep_SCI3_RXI3(void){ } // SCI3 TXI3 void Excep_SCI3_TXI3(void){ } // SCI3 TEI3 void Excep_SCI3_TEI3(void){ } // SCI4 RXI4 void Excep_SCI4_RXI4(void){ } // SCI4 TXI4 void Excep_SCI4_TXI4(void){ } // SCI4 TEI4 void Excep_SCI4_TEI4(void){ } // SCI5 RXI5 void Excep_SCI5_RXI5(void){ } // SCI5 TXI5 void Excep_SCI5_TXI5(void){ } // SCI5 TEI5 void Excep_SCI5_TEI5(void){ } // SCI6 RXI6 void Excep_SCI6_RXI6(void){ } // SCI6 TXI6 void Excep_SCI6_TXI6(void){ } // SCI6 TEI6 void Excep_SCI6_TEI6(void){ } // SCI7 RXI7 void Excep_SCI7_RXI7(void){ } // SCI7 TXI7 void Excep_SCI7_TXI7(void){ } // SCI7 TEI7 void Excep_SCI7_TEI7(void){ } // SCI8 RXI8 void Excep_SCI8_RXI8(void){ } // SCI8 TXI8 void Excep_SCI8_TXI8(void){ } // SCI8 TEI8 void Excep_SCI8_TEI8(void){ } // SCI9 RXI9 void Excep_SCI9_RXI9(void){ } // SCI9 TXI9 void Excep_SCI9_TXI9(void){ } // SCI9 TEI9 void Excep_SCI9_TEI9(void){ } // SCI10 RXI10 void Excep_SCI10_RXI10(void){ } // SCI10 TXI10 void Excep_SCI10_TXI10(void){ } // SCI10 TEI10 void Excep_SCI10_TEI10(void){ } // SCI11 RXI11 void Excep_SCI11_RXI11(void){ } // SCI11 TXI11 void Excep_SCI11_TXI11(void){ } // SCI11 TEI11 void Excep_SCI11_TEI11(void){ } // SCI12 RXI12 void Excep_SCI12_RXI12(void){ } // SCI12 TXI12 void Excep_SCI12_TXI12(void){ } // SCI12 TEI12 void Excep_SCI12_TEI12(void){ } // IEB IEBINT void Excep_IEB_IEBINT(void){ }
/********************************************************************* * * Device : RX/RX600 * * File Name : resetprg.c * * Abstract : Reset Program. * * History : 1.00 (2009-08-07) * : 1.10 (2011-02-21) * : 1.11 (2011-06-20) * : 1.12 (2014-02-20) * : 1.20 (2014-10-22) * * NOTE : THIS IS A TYPICAL EXAMPLE. * * Copyright (C) 2009 (2014) Renesas Electronics Corporation. * and Renesas Solutions Corp. * *********************************************************************/ #include <machine.h> #include <_h_c_lib.h> //#include <stddef.h> // Remove the comment when you use errno //#include <stdlib.h> // Remove the comment when you use rand() #include "typedefine.h" // Define Types #include "stacksct.h" // Stack Sizes (Interrupt and User) #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif void PowerON_Reset_PC(void); void main(void); #ifdef __cplusplus } #endif //#ifdef __cplusplus // Use SIM I/O //extern "C" { //#endif //extern void _INIT_IOLIB(void); //extern void _CLOSEALL(void); //#ifdef __cplusplus //} //#endif #define PSW_init 0x00010000 // PSW bit pattern #define FPSW_init 0x00000000 // FPSW bit base pattern //extern void srand(_UINT); // Remove the comment when you use rand() //extern _SBYTE *_s1ptr; // Remove the comment when you use strtok() //#ifdef __cplusplus // Use Hardware Setup //extern "C" { //#endif //extern void HardwareSetup(void); //#ifdef __cplusplus //} //#endif //#ifdef __cplusplus // Remove the comment when you use global class object //extern "C" { // Sections C$INIT and C$END will be generated //#endif //extern void _CALL_INIT(void); //extern void _CALL_END(void); //#ifdef __cplusplus //} //#endif #pragma section ResetPRG // output PowerON_Reset to PResetPRG section #pragma entry PowerON_Reset_PC void PowerON_Reset_PC(void) { #ifdef __RXV2 set_extb(__sectop("EXCEPTVECT")); #endif set_intb(__sectop("C$VECT")); #ifdef __FPU #ifdef __ROZ // Initialize FPSW #define _ROUND 0x00000001 // Let FPSW RMbits=01 (round to zero) #else #define _ROUND 0x00000000 // Let FPSW RMbits=00 (round to nearest) #endif #ifdef __DOFF #define _DENOM 0x00000100 // Let FPSW DNbit=1 (denormal as zero) #else #define _DENOM 0x00000000 // Let FPSW DNbit=0 (denormal as is) #endif set_fpsw(FPSW_init | _ROUND | _DENOM); #endif _INITSCT(); // _INIT_IOLIB(); // Use SIM I/O // errno=0; // Remove the comment when you use errno // srand((_UINT)1); // Remove the comment when you use rand() // _s1ptr=NULL; // Remove the comment when you use strtok() // HardwareSetup(); // Use Hardware Setup nop(); // _CALL_INIT(); // Remove the comment when you use global class object set_psw(PSW_init); // Set Ubit & Ibit for PSW // chg_pmusr(); // Remove the comment when you need to change PSW PMbit (SuperVisor->User) main(); // _CLOSEALL(); // Use SIM I/O // _CALL_END(); // Remove the comment when you use global class object brk(); }
void main(void){ Change_PSW_PM_to_UserMode(); // Change PSW PMbit (SuperVisor->User) /* initialize private global variables */ 以後省略
あと、サブルーチン内のChange_PSW_PM_to_UserMode()でIスタックから使用していないUスタックへ切り替わると、サブルーチンから戻る時の戻り番地は滅茶苦茶なアドレスだと考えられます。そこで(あるいはその先で)、特権命令例外、未定義命令例外、などが発生すると、前の投稿に書いた動作により、それ以上はプログラムは先へ進まなくなる筈だと考えられます。他方、そしてそこが割り込み許可状態のところであれば、割り込み処理だけは行われ続ける筈だと考えられます。(これらの例外ハンドラ中で'/'とか'+'とかを送信するようにしておけば、確証を得られる可能性がありそうな気もします。)ちなみに、CC-RXでは、RX62N,RX621グループ用のアプリケーションノートのChange_PSW_PM_to_UserMode()と同じ機能を提供するchg_pmusr()という組み込み関数があり、PowerON_Reset_PC()から呼び出すようになっていました。(ただし、デフォルトではコメントアウトされています。)resetprg.cより抜粋
void PowerON_Reset_PC(void){ #ifdef __RXV2 set_extb(__sectop("EXCEPTVECT"));#endif set_intb(__sectop("C$VECT"));#ifdef __FPU 途中省略 set_fpsw(FPSW_init | _ROUND | _DENOM);#endif _INITSCT();// _INIT_IOLIB(); // Use SIM I/O// errno=0; // Remove the comment when you use errno// srand((_UINT)1); // Remove the comment when you use rand()// _s1ptr=NULL; // Remove the comment when you use strtok() // HardwareSetup(); // Use Hardware Setup nop();// _CALL_INIT(); // Remove the comment when you use global class object set_psw(PSW_init); // Set Ubit & Ibit for PSW// chg_pmusr(); // Remove the comment when you need to change PSW PMbit (SuperVisor->User) main();// _CLOSEALL(); // Use SIM I/O// _CALL_END(); // Remove the comment when you use global class object brk();}
なお、試した先程のプログラムでChange_PSW_PM_to_UserMode()の代わりにchg_pmusr()を記述すると以下の通りの逆アセンブル表示になりました。(これは冗長かも。BTSTとBNE.Bはコードサイズと実行クロック数の無駄ですし、([訂正]すみません、ユーザーモードだったら即抜けるというコードでした) ADDはコードが長くなる命令コードを必要性が無いのに使っていますし。)
89 //Change_PSW_PM_to_UserMode(); 90 chg_pmusr(); fff00641 fd6a0e MVFC PSW,R14 fff00644 7d4e BTST #20,R14 fff00646 2116 BNE.B _mpu_init+CEH (RTE命令の次の命令のアドレス) fff00648 773e000010 OR #100000H,R14 fff0064d 7eae PUSH.L R14 fff0064f fd6a1e MVFC PC,R14 fff00652 70ee0d000000 ADD #0000000DH,R14,R14 (RTE命令の次の命令のアドレス) fff00658 7eae PUSH.L R14 fff0065a 7f95 RTE
[追記]ユーザモードではUスタック/Iスタックの切り替えは出来ませんでした。ですので、ユーザモードはUスタックを使い、スーパバイザモードはIスタックを使う、という方式でやるしかないようです。2.3.2 ユーザモード (赤枠は私が書いたものです)resource.renesas.com/resource/lib/jpn/online_docs/um/RX/RX63N_RX631_ja/?CPU#TOC_2_3_2