RX631のメモリプロテクションユニットの件

IKUZOと申します、RX631のメモリプロテクションユニットの使用方法がわかりません、サンプルコードも探したのですが該当が無いようです、アドバイスをいただけませんでしょうか?

  • NoMaYさん
    Renesasキーワード検索: メモリプロテクションユニット
    www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#q=メモリプロテクションユニット
    これはそのものズバリでした、
    RX62N、RX621グループ メモリプロテクションユニットの設定例
    サンプルコードがございました、ありがとうございました、マニュアルを見ながら四苦八苦しなくてもよさそうです、私の検索の仕方がまずかったようです、至らないところをお教えいただきありがとうございました。
  • メモリプロテクションユニットを追加いたしました、SDRAM部分に書き込み例外を設定すると、即、例外が発生いたします、SDRAM部分というのはリフレッシュ動作しているので、これは書き込み例外の要因になるのでしょうか?、そうではなく、どんな領域でも初期化時に例外が発生いたします、アドバイスお願いできませんでしょうか下記ソースコード

    void mpu_init(void)
    {
    uint32_t check_reg=CLEAR;
    long reg_start[1];
    long reg_end[1];
    reg_start[0]=(_UDWORD)__sectop("PResetPRG");
    reg_end[0]=mpu_reg_set((_UDWORD)__secend("RBF"),0x00000007);//0111 RWXV
    MPU.RSPAGE0.LONG=reg_start[0]; //セクションの開始アドレス
    MPU.REPAGE0.LONG=reg_end[0]; //セクションの終了アドレス(要調整)
    MPU.RSPAGE1.LONG=0;
    MPU.REPAGE1.LONG=0;
    MPU.RSPAGE2.LONG=0;
    MPU.REPAGE2.LONG=0;
    MPU.RSPAGE3.LONG=0;
    MPU.REPAGE3.LONG=0;
    MPU.RSPAGE4.LONG=0;
    MPU.REPAGE4.LONG=0;
    MPU.RSPAGE5.LONG=0;
    MPU.REPAGE5.LONG=0;
    MPU.RSPAGE6.LONG=0;
    MPU.REPAGE6.LONG=0;
    MPU.MPBAC.LONG=0;
    //メモリプロテクション機能を有効
    MPU.MPEN.LONG=(long)1;
    verify_mpu_reg(MPU.RSPAGE0.LONG,reg_start[0])
    verify_mpu_reg(MPU.REPAGE0.LONG,reg_end[0])
    if(check_reg !=0){
    printf("MPUの初期化を失敗!\r");
    }else{
    Change_PSW_PM_to_UserMode();
    }
    }

  • わわいです
    SDRAMをどうやってRXにつなごうとしてますか?それがわからないとこたえようがないですが。
    別の質問もそうなんですが、ちょっとはハードウエアマニュアルを読みましょうよ。

    #右も左もわからない初心者ならともかく。。
  • わわいさん
    「SDRAM」の話を出したので、話がおかしくなってしまいました、当方ROMでも試してみるべきと思いまして今defaultBuildでやっております、完全なROMの部分でございますRWXVを0111で設定しております、Change_PSW_PM_to_UserMode();ユーザーモードにすると即に、例外が発生いたします、「#右も左もわからない初心者」ですわ、わわいさんみたいな長年のソフトやってませんから、まーフォーラムですから気楽にやらせていただいてます、ごめんなさい。
  • マニュアルの記述ですが
    1.RSPAGEとREPAGEに設定
    2.MPENに1としてプロテクション=有効
    3.設定内容を比較(設定値==RSPAGEとREPAGEレジスター値)確認
    4.ユーザモードへの移行
    以上のような簡単なものです、
    現状4.の後時点でメモリー例外が発生いたします、例外発生処理に繰り返し飛んで来ます。

    試しに1.RSPAGEとREPAGEに設定をオール0(何も登録しない)にしまして

    4.ユーザモードへの移行した場合にも、メモリー例外が発生いたします。

  • 例外の処理中でレジスターを表示させてみました

    Tでvoid mpu_init(void)を実行するのですが、保護する範囲がFFF00000~FFF559EBでして、これをやると、06が繰り返し表示されます

    void Access_Inst(void)
    {
    // Access_Inst_long=(long)&Access_Inst_default;
    // Access_Inst_();

    CMA=(_UBYTE)MPU.MPESTS.LONG; ←ここで06を繰り返し表示する

    sys_beep(100);
    }
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //アクセス例外
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

    06とはDRW DA IA 110ですから

    DA ビット(データメモリプロテクションエラー発生ビット)
    オペランドアクセスによるメモリプロテクションエラー発生状態を示します。
    DA ビットは、メモリプロテクションエラーステータスクリアレジスタ(MPECLR)のエラーステータスク
    リアビット(CLR)を“1” にすることによってのみ、“0” になります。
    DRW ビット(データリード/ ライトビット)
    オペランドアクセスによるメモリプロテクションエラーを発生したアクセスのリード/ ライト属性を示し
    ます。DRW ビットは、DA ビットが“1” の場合のみ有効です。
    DRW ビットは、メモリプロテクションエラーステータスクリアレジスタ(MPECLR)のエラーステータス
    クリアビット(CLR)を“1” にすることで、“0” になります。

    ということで、FFF00000~FFF559EBの書き込みはやっていないのですけどね~。

  • マニュアルを見て気が付きました
    MPU.MPBAC.LONG=0;
    ではダメですよね


    MPU.MPBAC.LONG=0xE;
    にしたらどうかな?

  • void mpu_init(void)
    {
    //111 R:Enable,W:Enable,X:Disable,Area_Valid:V
    //1011
    //0:禁止
    //1:許可
    MPU.RSPAGE0.LONG=0;
    MPU.REPAGE0.BIT.REPN=0;
    MPU.REPAGE0.BIT.UAC=7;
    MPU.REPAGE0.BIT.V=0;
    MPU.RSPAGE1.LONG=0;
    MPU.REPAGE1.BIT.REPN=0;
    MPU.REPAGE1.BIT.UAC=7;
    MPU.REPAGE1.BIT.V=0;
    MPU.RSPAGE2.LONG=0;
    MPU.REPAGE2.BIT.REPN=0;
    MPU.REPAGE2.BIT.UAC=7;
    MPU.REPAGE2.BIT.V=0;
    MPU.RSPAGE3.LONG=0;
    MPU.REPAGE3.BIT.REPN=0;
    MPU.REPAGE3.BIT.UAC=7;
    MPU.REPAGE3.BIT.V=0;
    MPU.RSPAGE4.LONG=0;
    MPU.REPAGE4.BIT.REPN=0;
    MPU.REPAGE4.BIT.UAC=7;
    MPU.REPAGE4.BIT.V=0;
    MPU.RSPAGE5.LONG=0;
    MPU.REPAGE5.BIT.REPN=0;
    MPU.REPAGE5.BIT.UAC=7;
    MPU.REPAGE5.BIT.V=0;
    MPU.RSPAGE6.LONG=0;
    MPU.REPAGE6.BIT.REPN=0;
    MPU.REPAGE6.BIT.UAC=7;
    MPU.REPAGE6.BIT.V=0;
    //111 R:Enable,W:Enable,X:Disable
    //0:禁止
    //1:許可
    MPU.MPBAC.BIT.UBAC=7;//111
    MPU.MPEN.LONG=(long)1;//メモリプロテクション機能を有効
    printf("RSPAGE0=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE0.LONG );
    printf("REPAGE0=0x%08lX\r",MPU.REPAGE0.LONG );
    printf("MPBAC =0x%08lX\r",MPU.MPBAC.LONG );
    Change_PSW_PM_to_UserMode();//ユザーモードに
    nop();
    nop();
    nop();
    nop();
    nop();
    nop();
    nop();
    nop();
    nop();
    nop();
    nop();
    nop();
    printf("設定成功\r");
    }

    関数の最後まで、行ってますが、暴走しております(割り込?)、例外は発生していないようです。

  • void Change_PSW_PM_to_UserMode(void)
    {
    MVFC PSW,R1
    ; OR #00100000h,R1
    PUSH.L R1
    MVFC PC,R1
    ADD #10,R1
    PUSH.L R1
    RTE
    NOP
    NOP
    }


    PSW.PM ビットを1にしなければ、暴走しないです、ということはユザーモード後の
    なんらかの不都合があるのか?

  • 関数の最後まで、行ってますが、暴走といいますか、どこかでぐるぐる回っているようです
    pingすると問題ないようです、ウェブサーバー等も問題ないです、つまり割り込みで駆動
    している動作は問題ないです、止まっているのはメインループのみのようです、
    メインループのどこで止まっているのか、PCはどのようになっているのか、
    こういう時はやはりE10のようなエミュレータがあったらいいなと思う次第です。