RX631スタック領域等を保護するには?

IKUZOと申します、お伺いしたいのですが、
RX631でスタック領域を保護したいのですが、
MPUを使用するのでしょうか?
特権命令例外を使用するのでしょうか?
スタック領域というのは保護可能なんでしょうか?
スタック領域というのは簡単に壊すことができるので、
保護することができれば、安全ではないかと

Parents
  • IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。

    今回の「保護」は間口が広いのですね。まず、私の前の投稿に関しては、以下の通りに考えました。

    >特権命令例外とかは関係ないですよね?
    ハードウェアマニュアルを見たところ、以下の画面コピーの通り、例外事象の優先順位としては命令アクセス例外の方が特権命令例外や未定義命令例外より高くなっていましたので、実行禁止にすることで充分かと思います。

    14.7 例外事象の優先順位 (赤枠は私が書いたものです)
    resource.renesas.com/resource/lib/jpn/online_docs/um/RX/RX63N_RX631_ja/?Exceptions#TOC_14_7


    それで、以下に関しては、そもそもC言語ではスタック上に取った変数を扱うことが圧倒的に多いので、スタック領域は簡単に壊すことが出来る、というようなイメージが出来ているのではないでしょうか。また、スタック上にはリターンする時の「戻り番地」が格納されていますが、これが壊されてしまうとプログラムが暴走するので、そのイメージが更に強くなるのかも、と思います。あと、スタックオーバーフローが発生したりすることも、そのイメージが強くなる要因かも、と思います。(先程、別スレッド『RX610 1MからRX610 1.5Mへの置き替え』を読んでいて、そう思いました。)(そういえば、スタックオーバーフローでプログラムが暴走するのも、結局、戻り番地が壊されてしまうから(あるいはIRAMの下限を突き抜けてしまって戻り番地が滅茶苦茶になるから)、ということに帰着されるケースが多そうですね。)

    >これはC言語の場合ポインターが使用できたりしますので
    >うっかり他のアドレスを書き換えることはないのかということです、
    そういう間違ったプログラムで壊してしまう割合(というか危険性)は、スタックも他の領域も同程度ではないかと思うのです。

    そういえば、じまさんが紹介された機能ですが、CS+オンラインヘルプの文面からすると、スタックオーバーフローのチェックは行われないようですね。将来、そういうチェックをするオプションが追加されたりするかも知れないですね。

    ちょっと思ったのですが、この機能では、スタック上の「戻り番地」の直下(0x00000000方向)あたりに固定32ビット整数値を埋め込んでおいて、それが書き換わっているかどうかチェックしているのですが、固定値を埋め込むのではなくて「戻り番地のビット反転」を埋め込むようにする、というのもアリではないだろうか、と思いました。

    [追記]

    ああっ、でも、UスタックオーバーフローならMPUを使っても出来そうですね。例えば、以下のようにセクションをレイアウトしてMPUを適切に設定すれば良さそうな気がしてきました。

    0x00000000~0x0000000F  未使用                 リード/ライト/実行禁止 (つまり全禁止のBAC領域とする)
    0x00000010~0x0000LLLF  Uスタック              リード/ライト許可,実行禁止
    0x0000MMM0~0x000NNNNF  Iスタック,DATA,BSS,等  リード/ライト許可,実行禁止

    0xFFFPPPP0~0xFFFQQQQF  CONST,等               リード許可,ライト/実行禁止
    0xFFFRRRR0~0xFFFSSSSF  プログラム             実行許可,リード/ライト禁止
    0xFFFTTTT0~0xFFFFFFFF  未使用,固定ベクタ      リード/ライト/実行禁止 (つまり全禁止のBAC領域とする)

    注)
    ・0x0000MMM0 = (0x0000LLLF + 1) としています
    ・0xFFFRRRR0 = (0xFFFQQQQF + 1) としています
    ・0xFFFTTTT0 = (0xFFFSSSSF + 1) としています
    ・RX62N,RX621グループ用のアプリケーションノートを見た感じでは固定ベクタは全禁止のBAC領域で良さそうです

    [追記]

    他方、Iスタックオーバーフローは、少し手間を掛けられる且つオーバーフローしたタイミングから幾らか検出されるのが遅れることを大目にみられるなら、以下のような手もありそうです。

    (1) スタートアップルーチンかmain()の始め辺りでIスタックの底にシグネチャを書いておく
    (2) 例外ハンドラの入口ではISPの値がIスタックの底を突き抜けていないかチェックする
    (3) 例外ハンドラの出口ではIスタックの底に書いたシグネチャが書き換わっていないかチェックする

Reply
  • IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。

    今回の「保護」は間口が広いのですね。まず、私の前の投稿に関しては、以下の通りに考えました。

    >特権命令例外とかは関係ないですよね?
    ハードウェアマニュアルを見たところ、以下の画面コピーの通り、例外事象の優先順位としては命令アクセス例外の方が特権命令例外や未定義命令例外より高くなっていましたので、実行禁止にすることで充分かと思います。

    14.7 例外事象の優先順位 (赤枠は私が書いたものです)
    resource.renesas.com/resource/lib/jpn/online_docs/um/RX/RX63N_RX631_ja/?Exceptions#TOC_14_7


    それで、以下に関しては、そもそもC言語ではスタック上に取った変数を扱うことが圧倒的に多いので、スタック領域は簡単に壊すことが出来る、というようなイメージが出来ているのではないでしょうか。また、スタック上にはリターンする時の「戻り番地」が格納されていますが、これが壊されてしまうとプログラムが暴走するので、そのイメージが更に強くなるのかも、と思います。あと、スタックオーバーフローが発生したりすることも、そのイメージが強くなる要因かも、と思います。(先程、別スレッド『RX610 1MからRX610 1.5Mへの置き替え』を読んでいて、そう思いました。)(そういえば、スタックオーバーフローでプログラムが暴走するのも、結局、戻り番地が壊されてしまうから(あるいはIRAMの下限を突き抜けてしまって戻り番地が滅茶苦茶になるから)、ということに帰着されるケースが多そうですね。)

    >これはC言語の場合ポインターが使用できたりしますので
    >うっかり他のアドレスを書き換えることはないのかということです、
    そういう間違ったプログラムで壊してしまう割合(というか危険性)は、スタックも他の領域も同程度ではないかと思うのです。

    そういえば、じまさんが紹介された機能ですが、CS+オンラインヘルプの文面からすると、スタックオーバーフローのチェックは行われないようですね。将来、そういうチェックをするオプションが追加されたりするかも知れないですね。

    ちょっと思ったのですが、この機能では、スタック上の「戻り番地」の直下(0x00000000方向)あたりに固定32ビット整数値を埋め込んでおいて、それが書き換わっているかどうかチェックしているのですが、固定値を埋め込むのではなくて「戻り番地のビット反転」を埋め込むようにする、というのもアリではないだろうか、と思いました。

    [追記]

    ああっ、でも、UスタックオーバーフローならMPUを使っても出来そうですね。例えば、以下のようにセクションをレイアウトしてMPUを適切に設定すれば良さそうな気がしてきました。

    0x00000000~0x0000000F  未使用                 リード/ライト/実行禁止 (つまり全禁止のBAC領域とする)
    0x00000010~0x0000LLLF  Uスタック              リード/ライト許可,実行禁止
    0x0000MMM0~0x000NNNNF  Iスタック,DATA,BSS,等  リード/ライト許可,実行禁止

    0xFFFPPPP0~0xFFFQQQQF  CONST,等               リード許可,ライト/実行禁止
    0xFFFRRRR0~0xFFFSSSSF  プログラム             実行許可,リード/ライト禁止
    0xFFFTTTT0~0xFFFFFFFF  未使用,固定ベクタ      リード/ライト/実行禁止 (つまり全禁止のBAC領域とする)

    注)
    ・0x0000MMM0 = (0x0000LLLF + 1) としています
    ・0xFFFRRRR0 = (0xFFFQQQQF + 1) としています
    ・0xFFFTTTT0 = (0xFFFSSSSF + 1) としています
    ・RX62N,RX621グループ用のアプリケーションノートを見た感じでは固定ベクタは全禁止のBAC領域で良さそうです

    [追記]

    他方、Iスタックオーバーフローは、少し手間を掛けられる且つオーバーフローしたタイミングから幾らか検出されるのが遅れることを大目にみられるなら、以下のような手もありそうです。

    (1) スタートアップルーチンかmain()の始め辺りでIスタックの底にシグネチャを書いておく
    (2) 例外ハンドラの入口ではISPの値がIスタックの底を突き抜けていないかチェックする
    (3) 例外ハンドラの出口ではIスタックの底に書いたシグネチャが書き換わっていないかチェックする

Children
  • CallWalkerでチェックして必要なサイズを取っておけばスタックオーバーフローは発生しないと思います。
    これは誤りなのでしょうか?
    少し心配になってます。
  • NoMaYさんいつもアドバイスありがとうございます、
    例外事象の優先順位をみると
    1 リセット
    2 ノンマスカブル割り込み
    3 割り込み
    4 命令アクセス例外
    5 未定義命令例外 特権命令例外
    6 無条件トラップ
    7 オペランドアクセス例外
    8 浮動小数点例外
    になっていますね「実行禁止にすることで充分」これでもかなり安全性が高くなると思います、
    「スタックオーバーフローでプログラムが暴走するのも、結局、戻り番地が壊されてしまうから」
    そうですよね、それで今回は128K Byte (64K 64K)をまるまるスタックに割り当てるようにはしたのですが、
    「UスタックオーバーフローならMPUを使っても出来そうですね。」そう言われればという気がします
    ただ小刻みに簡単にMPUに設定する方法というか、
  • kijoさんいつもアドバイスありがとうございます、
    CallWalkerでチェックするということは大切なことですね、先の
    それで今回は128K Byte (64K 64K)をまるまるスタック
    というのですが、こんなバカチョン的な考えではいけませんよね
    実際どのくらい使用しているのかチェックするということは大切なことですね、
    現状では実行させてみておかしい動作するとき、スタック変数が多すぎはしないか
    ネストが多すぎはしないか等考えますが、全てが「おかしい動作」をするとは
    限らず、プログラムでどの程度使用するのかという情報を元に
    スタックを確保すべきだと思います、
    解析手法にもよると思いますが再帰的な処理でそれが受信状態によって変わるような
    処理の場合は、最大の見積もりで違ってくることも考えられます
  • __stack_chk_fail関数を利用しようとするのですが、動作できないみたいです

    #ifdef __cplusplus

    extern "C" {

    #endif

    void __stack_chk_fail(void)

    {

    printf("スタックオーバーフロです!");

    sys_beep(0xFFFF);

    sr_reset

    }

    #ifdef __cplusplus

    }

    #endif

    テストのモジュール

    int cmd_test(char *str)

    {

    int t[5];

    int i;

    for(i=0; i<20; i++){

    t[i]=0;

    (void)t[i];

    }

    return CMD_OK;

    }

    何が原因であるのか、アドバイスいただけないでしょうか?

    -------------------

    C:\>T

    C:\>T

    C:\>

    -------------------

    なにも表示されなく、__stack_chk_fail(void)を実行しているようなそぶりをみせない?

  • P以外のセクションを「実行禁止」に設定しました、以下
    #define protection_start ((_UDWORD)(__sectop("P")))
    #define protection_end ((_UDWORD)(__secend("P")))
    MPU.RSPAGE0.LONG=0x00000000;
    MPU.REPAGE0.BIT.REPN=protection_start >>4;
    MPU.REPAGE0.BIT.UAC=6;
    MPU.REPAGE0.BIT.V=1;
    MPU.RSPAGE1.LONG=protection_start;
    MPU.REPAGE1.BIT.REPN=protection_end >>4;
    MPU.REPAGE1.BIT.UAC=5;//R*X 書き込みは禁止
    MPU.REPAGE1.BIT.V=1;
    MPU.RSPAGE2.LONG=protection_end;
    MPU.REPAGE2.BIT.REPN=0xFFFFFFFF >>4;
    MPU.REPAGE2.BIT.UAC=6;
    MPU.REPAGE2.BIT.V=1;
    調子よく動作しております。
  • kijoさん、こんにちは。NoMaYです。

    正直に言うと、MPUの使い方が分って来たのが面白くて、すっかりそちらに気を取られていました。せっかく便利なツールがあるのに使わないのはもったいないですよね。

    Rulz(かふぇルネ)検索: Call Walker
    japan.renesasrulz.com/search?q=Call Walker&group=31#serpsort=date%20desc

    Rulz(かふぇルネ)検索: CallWalker
    japan.renesasrulz.com/search?q=CallWalker&group=31#serpsort=date%20desc

    Call Walkerを使って、手元のプロジェクトのスタックの使用量を求めてみました。以下の画面コピーのように、リンクオプションで [スタック使用量情報ファ イルを出力する] を [はい(-STACK)] に設定してビルドしてあれば、Call Walkerを起動するだけで即座に見積もってくれますね。






  • NoMaYさん、いつもアドバイスありがとうございます、
    Call Walkerの作成リスト表示はすごいですね
    一目瞭然というか、わかりやすいですね、こういう方法で調整個所を見極めるのですね
    ありがとうございました。