IKUZOと申します、お伺いしたいのですが、RX631でスタック領域を保護したいのですが、MPUを使用するのでしょうか?特権命令例外を使用するのでしょうか?スタック領域というのは保護可能なんでしょうか?スタック領域というのは簡単に壊すことができるので、保護することができれば、安全ではないかと
__stack_chk_fail関数を利用しようとするのですが、動作できないみたいです
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
void __stack_chk_fail(void)
{
printf("スタックオーバーフロです!");
sys_beep(0xFFFF);
sr_reset
}
テストのモジュール
int cmd_test(char *str)
int t[5];
int i;
for(i=0; i<20; i++){
t[i]=0;
(void)t[i];
return CMD_OK;
何が原因であるのか、アドバイスいただけないでしょうか?
-------------------
C:\>T
C:\>
なにも表示されなく、__stack_chk_fail(void)を実行しているようなそぶりをみせない?
IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。>__stack_chk_fail関数を利用しようとするのですが、動作できないみたいです>。。。>何が原因であるのか、アドバイスいただけないでしょうか?コンパイラのリストファイルでは、cmd_test()に対して、どういうコードが生成されているでしょうか?(RTSの1命令だけだったりするかも、、、)
NoMaYさんいつもアドバイスありがとうございます、違反部分のソースコードになります
t[i]='A';
printf("%c\r",t[i]);
コンパイラーのその部分のリストです
000017DB _cmd_test: .STACK _cmd_test=24 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",871 000017DB 6E67 PUSHM R6-R7 000017DD FBE2CCCCADDE MOV.L #0DEADCCCCH, R14 000017E3 7EAE PUSH.L R14 000017E5 754614 MOV.L #00000014H, R6 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",877 000017E8 FB72rrrrrrrr MOV.L #_L87, R7 000017EE L1040: ; bb 000017EE 6080 SUB #08H, R0 000017F0 E307 MOV.L R7, [R0] 000017F2 3E0141 MOV.L #00000041H, 04H[R0] 000017F5 05rrrrrr A BSR _printf 000017F9 6280 ADD #08H, R0 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",875 000017FB 6016 SUB #01H, R6 000017FD 21rr BNE L1040 000017FF L1041: ; bb21 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",880 000017FF EC0E MOV.L [R0], R14 00001801 6601 MOV.L #00000000H, R1 00001803 740ECCCCADDE CMP #0DEADCCCCH, R14 00001809 18 S BNE L1043 0000180A L1042: ; bb21 0000180A 3F6703 RTSD #0CH, R6-R7 0000180D L1043: ; bb21 0000180D 04rrrrrr A BRA ___stack_chk_fail 00001811 _cmd_test2: .STACK _cmd_test2=8 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",883 00001811 FBE2CCCCADDE MOV.L #0DEADCCCCH, R14 00001817 7EAE PUSH.L R14 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",886 00001819 EC0E MOV.L [R0], R14 0000181B 6601 MOV.L #00000000H, R1 0000181D 740ECCCCADDE CMP #0DEADCCCCH, R14 00001823 18 S BNE L1046 00001824 L1045: ; entry 00001824 6701 RTSD #04H 00001826 L1046: ; entry 00001826 04rrrrrr A BRA ___stack_chk_fail 0000182A _cmd_test3: .STACK _cmd_test3=8 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",888 0000182A FBE2CCCCADDE MOV.L #0DEADCCCCH, R14 00001830 7EAE PUSH.L R14 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",891 00001832 EC0E MOV.L [R0], R14 00001834 6601 MOV.L #00000000H, R1 00001836 740ECCCCADDE CMP #0DEADCCCCH, R14 0000183C 18 S BNE L1049 0000183D L1048: ; entry 0000183D 6701 RTSD #04H 0000183F L1049: ; entry 0000183F 04rrrrrr A BRA ___stack_chk_fail 00001843 _rtc_init: .STACK _rtc_init=12 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\rtc.c",61 00001843 7EA6 PUSH.L R6 00001845 FBE2CCCCADDE MOV.L #0DEADCCCCH, R14 0000184B 7EAE PUSH.L R14 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\rtc.c",64 0000184D FB6E22C408 MOV.L #0008C422H, R6 00001852 F16806 BCLR #00H, 06H[R6].B 00001855 FBEEFE0308 MOV.L #000803FEH, R14 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\rtc.c",66 0000185A F8E90BA5 MOV.W #0A50BH, [R14] 0000185E FBFE330008 MOV.L #00080033H, R15 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\rtc.c",67 00001863 F0F0 BSET #00H, [R15].B 00001865 L1051: ; bb1 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\rtc.c",68 00001865 F4F0 BTST #00H, [R15].B 00001867 20rr BEQ L1051 00001869 L1052: ; bb7
IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。先程のはソースが変わってしまっています。まず、その前のソースの時の生成コードを確認したいです。。。
NoMaYさん、うまくいかないので、実際動作しているかと'A'を画面に表示させるようにしたものですが
前のソースに戻すと、これでやりますと、以下のようになりました。
int cmd_test(char *str) { int t[5]; int i; for(i=0; i<20; i++){ t[i]=0; (void)t[i]; } return CMD_OK; } 000017DB _cmd_test: .STACK _cmd_test=8 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",885 000017DB FBE2CCCCADDE MOV.L #0DEADCCCCH, R14 000017E1 7EAE PUSH.L R14 000017E3 754E14 MOV.L #00000014H, R14 000017E6 L1040: ; bb .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",889 000017E6 601E SUB #01H, R14 000017E8 21rr BNE L1040 000017EA L1041: ; bb19 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",894 000017EA EC0E MOV.L [R0], R14 000017EC 6601 MOV.L #00000000H, R1 000017EE 740ECCCCADDE CMP #0DEADCCCCH, R14 000017F4 18 S BNE L1043 000017F5 L1042: ; bb19 000017F5 6701 RTSD #04H 000017F7 L1043: ; bb19 000017F7 04rrrrrr A BRA ___stack_chk_fail 000017FB _cmd_test2: .STACK _cmd_test2=8 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",896 000017FB FBE2CCCCADDE MOV.L #0DEADCCCCH, R14 00001801 7EAE PUSH.L R14 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",899 00001803 EC0E MOV.L [R0], R14 00001805 6601 MOV.L #00000000H, R1 00001807 740ECCCCADDE CMP #0DEADCCCCH, R14 0000180D 18 S BNE L1046 0000180E L1045: ; entry 0000180E 6701 RTSD #04H 00001810 L1046: ; entry 00001810 04rrrrrr A BRA ___stack_chk_fail 00001814 _cmd_test3: .STACK _cmd_test3=8 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",901 00001814 FBE2CCCCADDE MOV.L #0DEADCCCCH, R14 0000181A 7EAE PUSH.L R14 .LINE "C:\Dev\BASE\RX63N\RX631\csp\csp\com.c",904 0000181C EC0E MOV.L [R0], R14 0000181E 6601 MOV.L #00000000H, R1 00001820 740ECCCCADDE CMP #0DEADCCCCH, R14 00001826 18 S BNE L1049 00001827 L1048: ; entry 00001827 6701 RTSD #04H 00001829 L1049: ; entry 00001829 04rrrrrr A BRA ___stack_chk_fail
MOV.L #00000014H, R14で20を確かにレジスターセットして SUB #01H, R14 でデクリメント これを見るとなにもしていないのかな、ループしているだけ?
コンパイラーの最適化が働いているのでしょうか、テストソースを見直してみます。
IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。リストファイルどうもです。>コンパイラーの最適化が働いているのでしょうか、そうです。コンパイラの最適化により t[i ]への書き込みが行われなくなっていますね。(1) 2つ前のはコンパイラの最適化によりfor節の内容が以下になっていて、IKUZOさんも気付かれたように、単にループしているだけですので、スタックは壊れないです。
for(i=0; i<20; i++){ t[i]=0; (void)t[i]; }
000017E3 754E14 MOV.L #00000014H, R14000017E6 L1040: ; bb000017E6 601E SUB #01H, R14000017E8 21rr BNE L1040
(2) 1つ前のはコンパイラの最適化によりfor節の内容が以下になっていて、'A'(0x41)をt[i]に代入したりせず、'A'(0x41)を直接printf()の引数に積んでいますので、やはりスタックは壊れないです。
for(i=0; i<20; i++){ t[i]='A'; printf("%c\r",t[i]); }
000017E5 754614 MOV.L #00000014H, R6000017E8 FB72rrrrrrrr MOV.L #_L87, R7000017EE L1040: ; bb000017EE 6080 SUB #08H, R0000017F0 E307 MOV.L R7, [R0]000017F2 3E0141 MOV.L #00000041H, 04H[R0]000017F5 05rrrrrr A BSR _printf000017F9 6280 ADD #08H, R0000017FB 6016 SUB #01H, R6000017FD 21rr BNE L1040
NoMaYさん、いつもアドバイスありがとうございます、テストソースを見直してみました
int cmd_test(char *str) { char t[5]; int i; for(i=0; i<20; i++){ t[i]=(char)'A'+i; } t[i]='\r'; t[i+1]=0; printf((char*)&t); return CMD_OK; }
そうしましたら、動作しているようです