以前インタフェースにも記事になったQEMUですが、RX600系では最近どんな感じなんでしょう?
ボードがあがってくるまでソフト検証でタイマーなどの出力波形検証をシミュレータでできるんかなー(RL78は内蔵周辺シミュレータがあるがRXは?)???
このあたりご存じな方いらしたら教えてくださーい! m(_ _)m
こんにちは。NoMaYです。QEMUにRenesas RXターゲットが追加されたっぽいです。ChangeLog/5.1 - QEMUwiki.qemu.org/ChangeLog/5.1#Renesas_RX「Renesas RX・RX GDB simulator added (as machines gdbsim-r5f562n7 and gdbsim-r5f562n8)」ちなみに、RL78は大昔(7年前)にAndreas Färber氏が何か作業されていたものがGitHubに残ってますね。qemu-rl78github.com/afaerber/qemu-rl78Features/RL78 - QEMUwiki.qemu.org/Features/RL78「TODOToo much to list here. 」
こんにちは。NoMaYです。別スレッドでQEMU 7.0.0をインストールしたのですが、Renesas RXターゲット版を起動してバージョン表示だけさせてみました。画面コピーなお、QEMUのビルドは以下のようにすると出来るようです。(私は試していませんけれども。)wiki.qemu.org/Hosts/W32#Native_builds_with_MSYS2画面コピー