こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
Sugachanceさん、こんにちは。NoMaYです。ずぼらしてルネサスさんの製品ページのマルツさんのサイトへのリンクをクリックしなかったのですが、¥2980(税抜)で3千円しないのですね。(てっきり、ルネサスプロダクト全般を紹介するページへのリンクかと思っていましたので。まさか、もう個別商品ページが用意されているとは思わなかったです。ただ、まだ入荷待ちですね。) 今現在、ルネサスさんの製品ページでは、マルツさんの取り扱いはRX65N-2MとRX130の2つでRX231が無いような表示になっていましたが、調べてみたところ、RX231の取り扱いもあるようですね。(多分そのうち反映されるのでしょうね。)Target Board for RX231www.marutsu.co.jp/pc/i/1099678/Target Board for RX65Nwww.marutsu.co.jp/pc/i/953239/Target Board for RX130www.marutsu.co.jp/pc/i/953238/
NoMay様 管理人のAyrです。 RX231が無いような表示になっていたのを私も気が付いて確認したところ既に反映済みでWebキャッシュの影響で見えなかっただけのようです。現在は表示されています。 それとお店によりますがRX65MとRX130のボードは近日中に入荷すると思います。