こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。(こんにちは、Ayrさん、Web反映されましたね。)大事なことを確認し忘れたのでユーザーズマニュアルを読んでみました。そもそもCS+でデバッグが可能なのかな?・ Target Board for RX familyの製品ページではCS+が使用できるとは一言も書いてない・ ユーザーズマニュアルを読むとe2 studioではE2 Liteを選択することになっている・ そうであればCS+でもE2 Liteを選択すれば使用できそうな気はするが人柱が必要だと思われるなお、ユーザーズマニュアルを読んでいて、以下の点も気になりました。・ RFPはE2 Liteでの書き込みが出来る筈であるが「RFPとの通信は未対応です」との記載があったあと、目に付いた点は以下の通りです。・ デバッガを使用せずにプログラムをフリーランさせるにはジャンパピンの半田付けが必要である・ 外部電源使用時はオンボードエミュレータとマイコンの間のショートパッドをカットする必要がある・ 上記カット+ピンヘッダの半田付けでオンボードエミュレータの信号を外に引き出せるっぽいとりとめの無いメモです。・ RFPからUSBダイレクトモードで書き込むことは出来ない(USBコネクタはオンボードエミュレータ専用)・ オンボードエミュレータにはUSB-UART変換を行うUSB仮想COMポートのような機能は無い・ E2 Liteでもデバッグコンソールが使える・ CS+のコマンドラインモードでPythonスクリプトからデバッガを自動操作出来る・ デバッグコンソールの入出力はCOM0COMというソフトの仮想COMポートにリダイレクト出来る・ e2 studioであればGDB/GDBSERVERを直に使用/利用するという手も考えられる私向きのネタになりそうですので、マルツさんでポチることにします、、、
NoMay様 管理人のAyrです。下記2品種( RX65N/RX130)はマルツエレック殿に在庫表示されました。出荷可能です。
https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/boards-and-kits/cpu-mpu-boards/rx-family-target-board.html ・Target Board for RX130【RTK5RX1300C00000BR】https://www.marutsu.co.jp/pc/i/953238/ ・Target Board for RX65N【RTK5RX65N0C00000BR】https://www.marutsu.co.jp/pc/i/953239/ *開発環境の件は確認してみます。