こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。Ayrさん、開発環境の件、確認して下さるとのことで有難う御座います。プロジェクトをe2 studio v6.2.0→rcpcファイル→CS+ for CC V6.01.00と変換して気付いたのですが、このパターンだとリンク順も期待通りに引き継がれて、あっさり同じMOTファイルがビルドされますね。(当方特有の事情で双方ともCC-RX V2.03でビルドしています。) ただ、おやっ?と思った点もあります。・CS+側ではABSファイル/MOTファイル/MAPファイルがMTPJファイルと同じフォルダに生成される 昔はHardwareDebugフォルダに生成されていたような気がするのだけれども何か要因があるのかも・RX231のサンプルプロジェクトで使われていたコード生成機能は既にスマートコンフィグレータとなっている スマートコンフィグレータを使うようにしておきたい気持ちもするというような感じで、現在、プロジェクト変換作業中です。