こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。ボードが届いたので試そうとしたのですが、私のパソコンのCPUが古いせいで、e2 studioでもCS+でもデバッガは動きませんでした。(不正命令例外でアプリケーションエラーになってしまう。当方特有の事情です。) ただ、RFPとは以下の画面コピーのように確かに通信出来ませんでした。通信出来ない、というようりも、通信は出来るけれども接続時にエラーになってしまう、という表現が適切そうです。ということで、新しいパソコンを買うまで暫くお預けです、、、(追記: オンボードエミュレータとして使われているR5F52318ADFLはROM/DFL/RAM=512KB/8KB/64KBですので、マイコンのメモリ容量不足でRFP対応出来なかったというのでは無さそうな気がします。また、今回のボードの特徴である3製品で同じボードを使い回すというのとも関係は無さそうな気がします。)以下、パッケージや基板の写真です。