こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。(こんにちは、Ayrさん、Web反映されましたね。)大事なことを確認し忘れたのでユーザーズマニュアルを読んでみました。そもそもCS+でデバッグが可能なのかな?・ Target Board for RX familyの製品ページではCS+が使用できるとは一言も書いてない・ ユーザーズマニュアルを読むとe2 studioではE2 Liteを選択することになっている・ そうであればCS+でもE2 Liteを選択すれば使用できそうな気はするが人柱が必要だと思われるなお、ユーザーズマニュアルを読んでいて、以下の点も気になりました。・ RFPはE2 Liteでの書き込みが出来る筈であるが「RFPとの通信は未対応です」との記載があったあと、目に付いた点は以下の通りです。・ デバッガを使用せずにプログラムをフリーランさせるにはジャンパピンの半田付けが必要である・ 外部電源使用時はオンボードエミュレータとマイコンの間のショートパッドをカットする必要がある・ 上記カット+ピンヘッダの半田付けでオンボードエミュレータの信号を外に引き出せるっぽいとりとめの無いメモです。・ RFPからUSBダイレクトモードで書き込むことは出来ない(USBコネクタはオンボードエミュレータ専用)・ オンボードエミュレータにはUSB-UART変換を行うUSB仮想COMポートのような機能は無い・ E2 Liteでもデバッグコンソールが使える・ CS+のコマンドラインモードでPythonスクリプトからデバッガを自動操作出来る・ デバッグコンソールの入出力はCOM0COMというソフトの仮想COMポートにリダイレクト出来る・ e2 studioであればGDB/GDBSERVERを直に使用/利用するという手も考えられる私向きのネタになりそうですので、マルツさんでポチることにします、、、
NoMay様
今な感じです。 ・E2 studio→CS+プロジェクト変更は機能 について、実際に確認されているか。 →確認していません。 ・E2 LiteはRFPと接続できますが、本ボード(E2機能搭載ボード)で可能か → Target BoardではRFPを利用できません。 とのことです。
Ayrさん、こんにちは。NoMaYです。開発環境の件、開発部門に確認して頂き有難う御座います。どうリプライすれば良いか1週間悩んでいたのですが、ついに妙案は思い浮かびませんでした。つまり、Made in Japanのボードですら、開発部門は、CS+で動く/動かないを確認する必要など無い、と考えているということなのですね、、、
こんにちは。NoMaYです。鈴木さん、リプライどうも有難う御座いました。動く/動かないに関しては、動くということですね。私は新しく買うパソコンを決めました。価格.com+DELLで週末限定のキャンペーンがあり、激安でしたので以下のノートパソコンを買ってみます。AMD製のCPUですが、HDD 1T、メモリ4G、光学ドライブ有、無線LAN有、有線LAN有、といったスペックなのに1万8千円ちょっと(税・送料は除く)という価格です。([追記] 21:33 1時間前には既に割引の半分が終了していてDELLのサイトの価格が上がっていましたが、まだ価格.comには1万8千円ちょっとの価格表示が残っている箇所もありましたけども、そちらも2万8千円ちょっとの価格表示になりました。そういう販売方法が行われていることをようやく理解しました。)Inspiron 15 3000 エントリー AMD E2-9000・1TB HDD搭載モデル 価格比較 - 価格.comkakaku.com/item/J0000026825/すべて ノートパソコン 価格の安い順 - 価格.comkakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_so=p1&pdf_pr=-40000ちなみに、価格アップにはなりますが、OSをWindows 10 Pro 64bitに変更することも出来るようです。[追記] 20:33私が買った時は1万1千円+1万円=2万1千円の割引でしたが、2つ目の割引は終了して現在は1万1千円の割引のみになったようです。