こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。以下のスレッドに関わって気付いたのですが、TB-RX671とTB-RX66Nのユーザーズマニュアルの記載に、以下のe2 studioのデバッグ設定に関する情報が漏れていますね。(実は、CS+でも文面としては漏れていることに変わりはないのですが、幸運にも情報としては画面コピーがFINEになっていたのでした。)● デバッグするにはJTAGではなくFINEを選択しなければならない漏れた理由の推測ですが、以下の画面コピーの通り、TB-RX65Nではその旨の記載があるのですが、同時発売されたTB-RX231とTB-RX130ではマイコンがFINEのみをサポートしていたので記載が無く、更に続くTB-RX23WとTB-RX23W-moduleも同様なので記載無し品の画面コピーを流用していたところへ、TB-RX671とTB-RX66Nでは記載無し品の画面コピーを流用してはいけなかった(なぜならデフォルトはJTAGだから)のにも関わらず、うっかりやってしまった、のではないかなと推測しています。以下、関わったスレッドへの投稿です。Target Board for RX66Nの書き込みでエラーjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/8169/target-board-for-rx66n/42164#42164以下、ユーザーズマニュアルのチェック結果です。
TB-RX65N OKTB-RX231 - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX130 - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX23W - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX23W-module - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX671 NGTB-RX140 - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX66N NG
以下、リンクのメモです。RX-Family-Target-Board 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-family-target-board-target-board-rx-family以下、ユーザーズマニュアルの画面コピーです。TB-RX65N: OKTB-RX231: - (マイコンがFINEのみをサポート)TB-RX671: NGTB-RX66N: NG