こんにちは。NoMaYです。別スレッド『Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?』でCC-RX用プロジェクトをGNURX用プロジェクトへ移植する作業をぽつりぽつりとやっていて、CC-RXの#pragma pack / #pragma packoption相当のものとしてGNURXで#pragma pack(1) / #pragma pack()が使えることに気付いたのですが、たまたま同じタイミングで更に別スレッドの作業をやっていてGNURXで#pragma address 変数名 アドレスという記述が使えるらしいことに気付き、調べているうちにFITが前提としているC99仕様では_Pragmaプリプロセッサ演算子(関連リンク参照)というものが使えることを知りました。_Pragmaを使うと以下のように#pragmaをプリプロセッサで扱うことが出来るようになり、FITのコンパイラ対応の効率化に役立ちそうかも知れないと思いました。
#define R_PRAGMA(...) _Pragma(#__VA_ARGS__)#if defined(__CCRX__)#define R_PRAGMA_PACK R_PRAGMA(pack)#define R_PRAGMA_PACKOPTION R_PRAGMA(packoption)#elif defined(__GNUC__)#define R_PRAGMA_PACK R_PRAGMA(pack(1))#define R_PRAGMA_PACKOPTION R_PRAGMA(pack())#endif
/* * EDMAC descriptor as defined in the hardware manual. It is * modified to support little endian CPU mode. */ R_PRAGMA_PACKtypedef struct DescriptorS{ __evenaccess uint32_t status; #if __LIT /* Little endian */ __evenaccess uint16_t size; __evenaccess uint16_t bufsize; #else /* Big endian */ __evenaccess uint16_t bufsize; __evenaccess uint16_t size; #endif uint8_t *buf_p; struct DescriptorS *next;} descriptor_t;/* * Ethernet buffer type definition. */typedef struct EtherBufferS{ uint8_t buffer[EMAC_NUM_BUFFERS][ETHER_CFG_BUFSIZE];} etherbuffer_t;略typedef struct pause_resolutionS{ pausemask_t mask; pauseval_t value; uint8_t transmit; uint8_t receive;} pauseresolution_t;typedef struct{ volatile struct st_etherc __evenaccess * petherc; /* ETHERC module */ volatile struct st_edmac __evenaccess * pedmac; /* EDMAC */ volatile uint32_t __evenaccess * preg_pir; uint32_t phy_address; uint8_t port_connect;} ether_control_t;typedef struct{ const ether_control_t * pether_control; uint32_t phy_access;} ether_ch_control_t; R_PRAGMA_PACKOPTION
[関連リンク]クローバーフィールド.jp/_pragma演算子を使ってみた。embedded.cloverfield.jp/2016/04/12/_pragma演算子ではまりました。infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0472ij/BABDIJDD.htmlcpprefjp.github.io/lang/cpp11/pragma_operator.htmlGoogle検索: _Pragma[補足]gcc-renesas.comのドキュメントには記載無いがGCC本家のドキュメントの#pragma pack(1) / #pragma pack()が使えました。(実はiodefine.hでも使われていました。)GNURXgcc-renesas.com/migration-guides/rx/index.html#Compiler_directivesGCC本家gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.1/gcc/Structure_002dPacking-Pragmas.html#Structure_002dPacking-Pragmas
こんにちは。NoMaYです。今度はIAR C/C++コンパイラのユーザーズマニュアルを調べてみました。ここまでのところのCC-RXの#pragmaに相当する機能はありました。ただし、変数のセクションの変更に関しては特別な点(以下の表の赤文字)があり、恐らく、セクションの変更に関してはマクロを関数用と変数用の2つのマクロに分ける必要がありそうでした。加えて、関数のセクションの変更に関しては不明な点(同じく以下の表の赤文字)があって、少し気掛かりです。(それでも、試しに後で、今回作成しているヘッダファイルに組み込んでみようかと思います。とは言っても、IAR C/C++コンパイラはインストールしていませんので、ドキュメントだけに頼ったものになりますが、、、)C/C++ Development Guide for the Renesas RX Family (どうもFTPサーバーが重いようです)ftp.iar.se/WWWfiles/RX/webic/doc/EWRX_DevelopmentGuide.ENU.pdf
[関連リンク]Migration guide from Renesas HEW or e2 studio (どうもFTPサーバーが重いようです)ftp.iar.se/WWWfiles/RX/webic/doc/EWRX_MigratingFromRenesas.pdfProject migration toolswww.iar.com/jp/iar-embedded-workbench/project-migration/User Guides: IAR Embedded Workbench for Renesas RXwww.iar.com/support/user-guides/user-guides-iar-embedded-workbench-for-renesas-rx/
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。次の3連休というと明日からですね。文面から察するところ、作業中ではありますが、私の手元にあるAmazon FreeRTOSのRenesas RXのGNURXの.projectとか.cprojectとか小細工ソースとかFITソースの修正箇所情報とか、commitしておいた方が良さそうですね。今日もう少し作業を進めて、深夜にcommitしておこうかと思います。(もし寝落ちしたら、明日の朝に。^_^;)