こんにちは。NoMaYです。別スレッド『Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?』でCC-RX用プロジェクトをGNURX用プロジェクトへ移植する作業をぽつりぽつりとやっていて、CC-RXの#pragma pack / #pragma packoption相当のものとしてGNURXで#pragma pack(1) / #pragma pack()が使えることに気付いたのですが、たまたま同じタイミングで更に別スレッドの作業をやっていてGNURXで#pragma address 変数名 アドレスという記述が使えるらしいことに気付き、調べているうちにFITが前提としているC99仕様では_Pragmaプリプロセッサ演算子(関連リンク参照)というものが使えることを知りました。_Pragmaを使うと以下のように#pragmaをプリプロセッサで扱うことが出来るようになり、FITのコンパイラ対応の効率化に役立ちそうかも知れないと思いました。
#define R_PRAGMA(...) _Pragma(#__VA_ARGS__)#if defined(__CCRX__)#define R_PRAGMA_PACK R_PRAGMA(pack)#define R_PRAGMA_PACKOPTION R_PRAGMA(packoption)#elif defined(__GNUC__)#define R_PRAGMA_PACK R_PRAGMA(pack(1))#define R_PRAGMA_PACKOPTION R_PRAGMA(pack())#endif
/* * EDMAC descriptor as defined in the hardware manual. It is * modified to support little endian CPU mode. */ R_PRAGMA_PACKtypedef struct DescriptorS{ __evenaccess uint32_t status; #if __LIT /* Little endian */ __evenaccess uint16_t size; __evenaccess uint16_t bufsize; #else /* Big endian */ __evenaccess uint16_t bufsize; __evenaccess uint16_t size; #endif uint8_t *buf_p; struct DescriptorS *next;} descriptor_t;/* * Ethernet buffer type definition. */typedef struct EtherBufferS{ uint8_t buffer[EMAC_NUM_BUFFERS][ETHER_CFG_BUFSIZE];} etherbuffer_t;略typedef struct pause_resolutionS{ pausemask_t mask; pauseval_t value; uint8_t transmit; uint8_t receive;} pauseresolution_t;typedef struct{ volatile struct st_etherc __evenaccess * petherc; /* ETHERC module */ volatile struct st_edmac __evenaccess * pedmac; /* EDMAC */ volatile uint32_t __evenaccess * preg_pir; uint32_t phy_address; uint8_t port_connect;} ether_control_t;typedef struct{ const ether_control_t * pether_control; uint32_t phy_access;} ether_ch_control_t; R_PRAGMA_PACKOPTION
[関連リンク]クローバーフィールド.jp/_pragma演算子を使ってみた。embedded.cloverfield.jp/2016/04/12/_pragma演算子ではまりました。infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0472ij/BABDIJDD.htmlcpprefjp.github.io/lang/cpp11/pragma_operator.htmlGoogle検索: _Pragma[補足]gcc-renesas.comのドキュメントには記載無いがGCC本家のドキュメントの#pragma pack(1) / #pragma pack()が使えました。(実はiodefine.hでも使われていました。)GNURXgcc-renesas.com/migration-guides/rx/index.html#Compiler_directivesGCC本家gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.1/gcc/Structure_002dPacking-Pragmas.html#Structure_002dPacking-Pragmas
こんにちは。NoMaYです。別スレッドへ投稿していて今ようやく気付いたのですが、CGコンポーネントの中に以下のような名前になっていない割り込み関数がありますね。その別スレッドRXv3コアのレジスタ一括退避機能の使い方(Register Bank Save Function Usage)を調べてみるスレッドcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/9572/rxv3-register-bank-save-function-usage/47234#47234今まで私が知っていた割り込み関数名
*ISR *_isr *_interrupt
そのような名前になっていない割り込み関数名
r_Config_MTU3_MTU4_CrestInterrupt
すみません、すみません、いつまで以下の案件を放置しておくつもりなのだ!、というところですね。しかもモタモタしていた間に、e2 studio 2022-10で-gc-sectionを設定しようとしても強制的に解除されてしまう?ような振る舞いが見受けられるのようになってしまいました。まだ、条件は分かっていませんけれども、、、(あと、-Wの設定も幾つかがe2 studio 2022-10で設定しようとしても強制的に解除されてしまう?ような振る舞いも見受けられるようになってしまいました。まだ、条件は分かっていませんけれども、、、)
NoMaY said:すみません、そういえば、私は以下の案件をすっかり放置してしまっていました。週末、思い出してみます。(1年以上前の案件ですね、、、) NoMaY said:現在、FITのBSPモジュールには以下のスレッドへの投稿を発展させた形でCC-RX/GNURX/ICCRX共通化割り込み関数定義マクロが組み込まれていますが、その影響で以下のFITのDTCモジュールのドキュメントに記載されているように、GNURXで未使用の変数/関数を削除するリンク最適化が出来なくなっていることを把握しました。(確かに以前に何かおかしなことがあるかもと感じたことがあった記憶はあるのですが、他のことに気を取られていて、深く追求しなかった記憶があります。) 今回、別スレッドでFreeRTOSのRTOSDemoプログラムを作成する傍ら、対策を考えてみました。(GNU ld側で対処する手もあるとは思いますが、、、) 取り敢えずの応急処置は、リンカスクリプトlinker_script.ldに以下の赤文字箇所を追加することかと思います。ただ、関数の名前の付け方だけに頼るのはトラブルの元だと思いますので、r_rx_compiler.hのマクロを改造して併用する方法を模索中です。GUNRX用プロジェクトにFITモジュールを組み込む方法についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/4860/gunrx-fit/27041#27041●リンカスクリプトlinker_script.ldに以下の赤文字箇所を追加する(他の箇所に関して思うところがあるのは別途)src/linker_script.ld .text 0xFFC00000: AT(0xFFC00000) { *(.text) KEEP(*(.text.*ISR)) KEEP(*(.text.*_isr)) KEEP(*(.text.*_interrupt)) *(.text.*) *(P) etext = .; } > ROM RXファミリ DTCモジュール Firmware Integration Technologywww.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=r01an1819r01an1819jj0350-rx-dtc-dmac2.pdf
すみません、そういえば、私は以下の案件をすっかり放置してしまっていました。週末、思い出してみます。(1年以上前の案件ですね、、、)
NoMaY said:現在、FITのBSPモジュールには以下のスレッドへの投稿を発展させた形でCC-RX/GNURX/ICCRX共通化割り込み関数定義マクロが組み込まれていますが、その影響で以下のFITのDTCモジュールのドキュメントに記載されているように、GNURXで未使用の変数/関数を削除するリンク最適化が出来なくなっていることを把握しました。(確かに以前に何かおかしなことがあるかもと感じたことがあった記憶はあるのですが、他のことに気を取られていて、深く追求しなかった記憶があります。) 今回、別スレッドでFreeRTOSのRTOSDemoプログラムを作成する傍ら、対策を考えてみました。(GNU ld側で対処する手もあるとは思いますが、、、) 取り敢えずの応急処置は、リンカスクリプトlinker_script.ldに以下の赤文字箇所を追加することかと思います。ただ、関数の名前の付け方だけに頼るのはトラブルの元だと思いますので、r_rx_compiler.hのマクロを改造して併用する方法を模索中です。GUNRX用プロジェクトにFITモジュールを組み込む方法についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/4860/gunrx-fit/27041#27041●リンカスクリプトlinker_script.ldに以下の赤文字箇所を追加する(他の箇所に関して思うところがあるのは別途)src/linker_script.ld .text 0xFFC00000: AT(0xFFC00000) { *(.text) KEEP(*(.text.*ISR)) KEEP(*(.text.*_isr)) KEEP(*(.text.*_interrupt)) *(.text.*) *(P) etext = .; } > ROM RXファミリ DTCモジュール Firmware Integration Technologywww.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=r01an1819r01an1819jj0350-rx-dtc-dmac2.pdf
現在、FITのBSPモジュールには以下のスレッドへの投稿を発展させた形でCC-RX/GNURX/ICCRX共通化割り込み関数定義マクロが組み込まれていますが、その影響で以下のFITのDTCモジュールのドキュメントに記載されているように、GNURXで未使用の変数/関数を削除するリンク最適化が出来なくなっていることを把握しました。(確かに以前に何かおかしなことがあるかもと感じたことがあった記憶はあるのですが、他のことに気を取られていて、深く追求しなかった記憶があります。) 今回、別スレッドでFreeRTOSのRTOSDemoプログラムを作成する傍ら、対策を考えてみました。(GNU ld側で対処する手もあるとは思いますが、、、) 取り敢えずの応急処置は、リンカスクリプトlinker_script.ldに以下の赤文字箇所を追加することかと思います。ただ、関数の名前の付け方だけに頼るのはトラブルの元だと思いますので、r_rx_compiler.hのマクロを改造して併用する方法を模索中です。GUNRX用プロジェクトにFITモジュールを組み込む方法についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/4860/gunrx-fit/27041#27041●リンカスクリプトlinker_script.ldに以下の赤文字箇所を追加する(他の箇所に関して思うところがあるのは別途)src/linker_script.ld
.text 0xFFC00000: AT(0xFFC00000) { *(.text) KEEP(*(.text.*ISR)) KEEP(*(.text.*_isr)) KEEP(*(.text.*_interrupt)) *(.text.*) *(P) etext = .; } > ROM
RXファミリ DTCモジュール Firmware Integration Technologywww.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=r01an1819r01an1819jj0350-rx-dtc-dmac2.pdf
以下、引用した本スレッド内の投稿のURLと更にその中で引用した本スレッド内の投稿のURLのメモです。([追記] 引用中の NoMaY said: をクリックすると飛べましたね。)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/5079/cc-rx-gnurx-c99-_pragma-fit/39602#39602
community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/5079/cc-rx-gnurx-c99-_pragma-fit/35290#35290