RX SmartConfiguratorのGNURX向け生成コードのBugではないかと思われる動作について

こんにちは。NoMaYです。

RXスマートコンフィグレータ(V2.0.0)とGNURX 2018q3(4.8.4.201803)でプログラムを作成しようとして気付いたものです。(RXスマートコンフィグレータに起因するものだけで無くe2 studioやGNURXに起因するものもあります。) (なおCC-RX向け生成コードでも発生するものはこちらのスレッドにあります。)

プロジェクトのファイル一式
issue_20190413.zip

(1) RX65NのROM大版ではRAMは0~0x3FFFFと0x800000~0x85FFFFにあるがリンカスクリプト上は0~0x9FFFFの扱いである
(2) GNURXでは未サポートの#pragamディレクティブを含んでいるソースがある
(3) グループ割り込み関数とバスエラー割り込み関数に__attribute__ ((interrupt))が付いていない
(4) DTCを使用するコードを生成させるとビルドしたMOTファイルがRFPでエラーになる

以下、その詳細と私が取った回避策です。

(1) RX65NのROM大版ではRAMは0~0x3FFFFと0x800000~0x85FFFFにあるがリンカスクリプト上は0~0x9FFFFの扱いである

もともとはGR-ROSEの開発者さんの指摘なのですが、生成されたリンカスクリプトは以下の通りです。

src/linker_script.ld

MEMORY
{
    RAM : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 655360
    ROM : ORIGIN = 0xFFE00000, LENGTH = 2097152
    OFS : ORIGIN = 0xFE7F5D00, LENGTH = 256
}

回避策は以下のように修正することです。(これはGR-ROSEの開発者さんが指摘していた回避策です。)

MEMORY
{
    RAM : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 262144
    RAMHI : ORIGIN = 0x800000, LENGTH = 393216
    ROM : ORIGIN = 0xFFE00000, LENGTH = 2097152
    OFS : ORIGIN = 0xFE7F5D00, LENGTH = 256
}

(2) GNURXでは未サポートの#pragamディレクティブを含んでいるソースがある

GNURXでは以下の4つの#pragamディレクティブは無視されますが、#pragma bit_order leftが無視された状況では以下のビットフィールドの並び順はビッグエンディアンでの並び順であり、リトルエンディアンでは逆順にするのが正しいです。

src/smc_gen/r_bsp/board/generic_rx65n/hwsetup.c

#pragma bit_order left
#pragma unpack
typedef struct bsp_bsc {
    union {
        uint32_t u_long;
        struct {
            uint32_t prerr:1;
            uint32_t :1;
            uint32_t rpstop:1;
            uint32_t :10;
            uint32_t pr5sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr4sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr3sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr2sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr1sel:3;
        } bit;
    } ebmapcr;
} st_bsp_bsc_t;
#pragma bit_order
#pragma packoption

回避策は以下の通りです。(なお、CC-RX/GNURX/ICCRX共通化BSPがリリースされれば修正される筈です。)

(A) BSCユニットのEBMAPCRレジスタにアクセスしなければ放置する(そもそもROM 2MB版でしかアクセスされない)

(B) アクセスするのであればGNURX向けiodefine.hから切り貼りして以下のように修正する

#pragma pack(4)
typedef struct bsp_bsc {
    union {
        uint32_t u_long;
        struct {
#ifdef __RX_LITTLE_ENDIAN__
            uint32_t pr1sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr2sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr3sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr4sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr5sel:3;
            uint32_t :10;
            uint32_t rpstop:1;
            uint32_t :1;
            uint32_t prerr:1;
#else
            uint32_t prerr:1;
            uint32_t :1;
            uint32_t rpstop:1;
            uint32_t :10;
            uint32_t pr5sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr4sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr3sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr2sel:3;
            uint32_t :1;
            uint32_t pr1sel:3;
#endif
        } bit;
    } ebmapcr;
} st_bsp_bsc_t;
#pragma pack()

(3) グループ割り込み関数とバスエラー割り込み関数に__attribute__ ((interrupt))が付いていない

ヘッダファイル上では、これらの関数に__attribute__ ((interrupt))が付いていますが、インクルードするのを忘れたのだろうと思います。

src/smc_gen/r_bsp/mcu/rx65n/mcu_interrupt.c

void group_bl0_handler_isr (void)
{

}
void group_bl1_handler_isr (void)
{

}
void group_bl2_handler_isr (void)
{

}
void group_al0_handler_isr (void)
{

}
void group_al1_handler_isr (void)
{

}

src/smc_gen/r_bsp/board/generic_rx65n/vecttbl.c

void bus_error_isr (void)
{

}

src/smc_gen/general/r_cg_interrupt_handlers.h

/* BSC BUSERR */
void bus_error_isr(void) __attribute__ ((interrupt));



/* ICU GROUPBL2 */
void group_bl2_handler_isr(void) __attribute__ ((interrupt));

/* ICU GROUPBL0 */
void group_bl0_handler_isr(void) __attribute__ ((interrupt));

/* ICU GROUPBL1 */
void group_bl1_handler_isr(void) __attribute__ ((interrupt));

/* ICU GROUPAL0 */
void group_al0_handler_isr(void) __attribute__ ((interrupt));

/* ICU GROUPAL1 */
void group_al1_handler_isr(void) __attribute__ ((interrupt));

回避策は以下の通りです。(なお、CC-RX/GNURX/ICCRX共通化BSPがリリースされれば修正される筈です。)

(A) グループ割り込み関数とバスエラー割り込み関数を使わなければ放置する

(B) 使うのであれば以下の何れかの策を取る

(B-1) mcu_interrupt.cとvecttbl.cに以下を追加する

#include "platform.h"
#include "r_cg_interrupt_handlers.h"

(B-2) r_bsp_config.hに以下を追加する

#include "r_cg_interrupt_handlers.h"

(4) DTCを使用するコードを生成させるとビルドしたMOTファイルがRFPでエラーになる

DTCを使用すると、以下のように、ソースが生成されて、リンカスクリプトにセクションが追加されて、RAM上に初期値が割り当てられますが、それがrx-elf-objcopyによりMOTファイルにレコードとして出力され、そのレコードが最近のRFPではエラーになります。

src/smc_gen/Config_DTC_ELSR18I/Config_DTC_ELSR18I.c

volatile uint32_t dtc_vector193 __attribute__ ((section (".dtc_vector193")));

src/linker_script.ld

.dtc_vector193 0x3ff04 : AT(0x3ff04)
    {
        KEEP(*(.dtc_vector193))
    } >RAM

MAPファイル

.dtc_vector193  0x0003ff04        0x4
 *(.dtc_vector193)
 .dtc_vector193
                0x0003ff04        0x4 ./src/smc_gen/Config_DTC_ELSR18I/Config_DTC_ELSR18I.o
                0x0003ff04                _dtc_vector193

MOTファイル

S3090003FF0400000000F0

RFP V3.05.01のエラーの画面コピー


回避策は以下の画面コピーのようにプロジェクトのプロパティでrx-elf-objcopyのオプションを変更してしまうことです。(今のところは素朴にObjcopyのオプションを追加する方法は無さそうです。以下の画面コピーのObjcopy→Generalの設定で任意のオプションを追加することが出来れば良かったのですが、、、)

エキスパート設定のコマンド行パターンに -R .dtc_vector* を追加する


任意のオプションを追加することが出来ると良かったのですが、、、


ちなみに上記の(2)と(3)はワーニングレベルを上げると、そのものズバリ(赤枠)、あるいは当たらずしも遠からず(橙枠)、で以下の画面コピーのようにGNURXコンパイラにより検出されていました。(なお以下のワーニング設定はAmazon FreeRTOSの別スレッドで使用していたものです。)


Parents
  • NoMaYさん
    ほや です。こんにちは。

    ひとつだけ。

    > (4) DTCを使用するコードを生成させるとビルドしたMOTファイルがRFPでエラーになる

    この対処方法について。

    .dtc_vector193 セクションの中身次第ではあるのですが、無理やりオプションを突っ込まなくてもリンカスクリプトの書き換えで対処できるのではないかと思います(動かしてみたわけではないのでテキトウに言ってますが)。

    • 初期化が必要な変数がない場合 : セクションに NOLOAD を指定する  (→ 領域だけが確保され、値はバイナリに出力されなくなる)
    • 初期値ありの変数が入る場合 : セクションのロードアドレス(ATで指定されているアドレスの方)をROMアドレスに変更する  (→ ROMアドレスの方だけがバイナリに吐かれる)

    ※ リンク先のソースを見た限りでは初期値はないので、前者の方法(NOLOAD指定)を試してみてはいかが。

  • NoMaYさん、ほやさん

    こんにちは、シェルティです。

    (1)はリンカスクリプト修正します。
    (2)(3)はBSPを修正します。
    (4)はRFPの実装なりを確認し、原因や適切な対策を探っています。何が原因でも直す方向で検討中です。

    ご報告感謝いたします。大変たすかります。

    以上です
  • シェルティ さん
    ほや です。

    (4)の件、ROMではない場所に書こうとしてRFPがエラーを吐いているのであれば、RFPとしては極めて正常な動作をしている事になります。
    (4)も直すべきはリンカスクリプト(Smart Configuratorが出力しているならその元になるリソース)の記述ではないかと考えています。

    オプションが追加できるようにするのは、それはそれで必要なのですけれど。

Reply
  • シェルティ さん
    ほや です。

    (4)の件、ROMではない場所に書こうとしてRFPがエラーを吐いているのであれば、RFPとしては極めて正常な動作をしている事になります。
    (4)も直すべきはリンカスクリプト(Smart Configuratorが出力しているならその元になるリソース)の記述ではないかと考えています。

    オプションが追加できるようにするのは、それはそれで必要なのですけれど。

Children
No Data