お世話になっております。
マイコン:RX651
環境:CS+
FIT モジュールを用いて、 RSPI + DTC で、次のような通信を実装しようとしています。
・ 全二重、クロック同期式、スレーブ動作
・ 16bit ずつ
以下は上手くできました。
・ SCI + DTC (ただし SCI なので 8bit ずつ)
・ RSPI (16bit ずつソフトウェア転送)
しかし、 RSPI と DTC (or DMAC) を組み合わせた場合、 DTC が起動せず、直ちにオーバランエラーが発生します。
(コードは、 FIT の RSPI, DTC アプリケーションノートを参考にしました。)
RSPI のアプリケーションノートに依れば可能らしいのですが、 DTC (or DMAC) と RSPI を組み合わせたサンプルコードは見付けられませんでした。
お知恵を拝借できれば幸いです。
ji1101さん、こんにちは。NoMaYです。その後、どうでしょうか?ルネサスさんのサポートからサンプルコードは届いたでしょうか?実は、別スレッド『DTCを用いたRSPI通信時の割り込みについて』に(FITではなく)コード生成機能でマスタモード+ループバックモード+RSPI+送信DTC or 受信DTCを試したプログラムを投稿したことがあるのですが、試しに、そのプログラムから送受信ともDTCのプログラムを作成してみました。スレーブモードではなくマスタモードであるという点はありますが、マイコンとしては(つまりFITではないが少なくともコード生成機能では)期待した通りに動作しました。以下の画面コピーの通り、送受信とも、DTCEは1→0になっていますし、転送カウンタも3→0になっており、かつ、ループバックで送受信したデータも期待通りになっていました。参考程度ですが(FITではなくコード生成機能なので参考にもならないかも、とも思いますが)、以下にプロジェクトのファイル一式 (RX65N TBボード、CS+プロジェクト(rcpeファイル同梱))を添付しました。issue_20190725.zip