RX62TでRSPIによるSPI動作(4線式)全二重同期式シリアル通信について

お世話になります。

 

RX62TにてE1エミュレータを接続し、CS+forCCツールを使用しています。

SPI動作(4線式)で、全二重同期式シリアル通信を行い、RX62Tをマスタにして使用しています。

マスタからスレーブへの書き込みは問題なく行えたのですが

マスタへスレーブからの読み出し時に問題が発生しました。

「0xF0」を書き込んだものを読みだそうと思ったら「0x78」で返ってきたので

書き込み時は、CPHA(RSPCK位相設定ビット)を「0」にし

読み出し時は、CPHA(RSPCK位相設定ビット)を「1」にして

通信させたいのですが、読み出しをすると何も読み出せなくなります。

この現象の原因がわかる方、いらっしゃいましたら

ご教示いただけたら幸いです。

Parents
  • わわいです
    スレーブに接続するデバイスによってそこらへんの最適値は変わるもんなんで、それだけの情報ではなんともいえません。
    そのスレーブにつながるデバイスのデータシートをよく読んで、最適な設定を探してください
  • わわいさん
    Takthysです。
    ご回答ありがとうございます。
    スレーブ側デバイスのデータシートを深堀してませんでした。
    参考にさせていただきます。
Reply Children
No Data