はじめまして。hiroroと申します。
RX72Nで簡易I2Cを動作させたい(7segLED点灯)と思っています。現在以下の使用環境でテストをしています。
使用環境テストボード:AP-RX72N-0Ae2studioコンパイラ:CCRX
P50、P52を使って簡易I2C通信を使用としています。DATAは思うように出力しています。CLKがなぜか中途半端に出力されています。諸事情によりFITモジュールは使っておりません。なぜCLKが正しく出ないのかアドバイス等いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
以下ソースです。
マクロ↓
#define sfr_set(n,c) (n)|= (c))#define sfr_clr(n,c) (n)&=~(c))
#define sfr_outw(n,c) (n) = (c))
ER i2c_ini(){ sfr_set(I2C_PDR, I2C_DATA_BIT); /* P50 output port */ sfr_set(I2C_PDR, I2C_CLK_BIT); /* P52 output port */
sfr_set(I2C_P5_ODR0, 0x01); //オープンドレインP50 sfr_set(I2C_P5_ODR0, 0x04); //オープンドレインP52 sfr_set(I2C_PMR, SSDA_BIT); //P50 周辺モジュールとして使用 sfr_set(I2C_PMR, SSCL_BIT); //P52 周辺モジュールとして使用 /* set I/O port functions */ sfr_out(MPC_PWPR, 0x00); /* B0WI=0 (enable writing to PFSWE bit) */ sfr_out(MPC_PWPR, PWPR_PFSWE); /* PFSWE=1 (PFSレジスタへの書き込みを許可) */ sfr_out(MPC_SSDAPFS, PSEL_SSDA); // P50 端子機能制御レジスタ use P50 as SSDA sfr_out(MPC_SSCLPFS, PSEL_SSCL); // P52 端子機能制御レジスタ use P52 as SSCL sfr_out(MPC_PWPR, PWPR_B0WI); /* B0WI=1 (PFSWEビットへの書き込みを禁止) */ sfr_clr(MPC_PWPR, 0x40); // PFSWE=0 PFSレジスタへの書き込みを禁止 sfr_outw(RWP_PRCR, 0xA503); /* enable writing to low-power consumption register */ sfr_clrl(I2C_LPC_MSTPCR, I2C_MSTP_BIT); // SCI2 module停止解除 sfr_outw(RWP_PRCR, 0xA500); /* protect writing */ sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSDAS_HIZ); //SSDA端子はハイインピーダンス状態 sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSCLS_HIZ); //SSCL端子はハイインピーダンス状態 /* set up baud rate generator */ sfr_out(I2C_SCI_SCR, 0x00); // SCR.TIE、RIE、TE、RE、TEIE、CKE[1:0]ビットを“0”に設定 CKE=00 (on-chip baud rate generator) sfr_out(I2C_SCI_SMR, 0x01); // SMRレジスタはCKS[1:0]ビットを設定(PCLK (n = 1) )し、それ以外のビットを0 sfr_set(I2C_SCI_SCMR, (SMIF | SINV| SDIR)); // SM:OFF,INV:OFF sfr_out(I2C_SCI_BRR, I2C_BRR); sfr_out(I2C_SC2I_SNFR, NFCS ); //ノイズフィルタ設定 sfr_set(I2C_SCI2_SIMR1, IICM); //簡易I2Cモード sfr_set(I2C_SCI2_SIMR1, IICDL ); //3~4サイクル遅延 sfr_set(I2C_SCI2_SIMR2, (IICACKT| IICCSC |IICINTM)); //NACK送信またはACK/NACK受信,クロック同期, ACK/NACK割り込みを使用 sfr_out(I2C_SCI2_SPMR, 0x00 ); //SPI モードレジスタ 無効 //グループ割込みBL0許可 sfr_set(I2C_SCI_SCR, SCR_TE | SCR_RE); //送受信許可 return E_OK;}
ER Send_i2c(void){ int i;
while(1){ //スタートコンディションの発行 sfr_clr(I2C_SCI_SIMR3, IICSTIF_HI); //フラグクリア sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSTAREQ_HI); //開始条件を生成 sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSDAS_01); //SSDAn端子は開始条件、再開始条件、停止条件 sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSCLS_01); //SSCLn端子は開始条件、再開始条件、停止条件 while((sfr_in(I2C_SCI_SIMR3) & 0x08)==0x00); //IICSTIFが1になるまで待つ。(各条件生成が完了) sfr_clr(I2C_SCI_SIMR3, IICSTIF_HI); //フラグクリア sfr_clr(I2C_SCI_SIMR3, 0x30); //SSDA端子はシリアルデータ出力 sfr_clr(I2C_SCI_SIMR3, 0xC0); //SSCL端子はシリアルクロック出力 //アドレス送信 sfr_out(I2C_SCI_TDR, I2C_DATA); //宛先アドレス for(i=0;i<500;i++); //ちょっとだけ空ループ while((sfr_in(I2C_SCI2_SSR) & 0x04)==0x00); //TENDが1(キャラクタを送信終了)になるまで待つ。 //COMMND送信
sfr_out(I2C_SCI_TDR, I2C_DATA); //宛先アドレス for(i=0;i<500;i++); //ちょっとだけ空ループ while((sfr_in(I2C_SCI2_SSR) & 0x04)==0x00); //TENDが1(キャラクタを送信終了)になるまで待つ。
//データ(電圧設定)送信
//ストップコンディションの発行 sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSTPREQ_HI); //停止条件を生成 sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSDAS_01); //SSDAn端子は開始条件、再開始条件、停止条件 sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSCLS_01); //SSCLn端子は開始条件、再開始条件、停止条件 while((sfr_in(I2C_SCI_SIMR3) & 0x08)==0x00); //IICSTIFが1になるまで待つ。(各条件生成が完了) } //送信終了の後処理 sfr_clr(I2C_SCI_SIMR3, IICSTIF_HI); //フラグクリア sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSDAS_HIZ); //SSDA端子はハイインピーダンス状態 sfr_set(I2C_SCI_SIMR3, IICSCLS_HIZ); //SSCL端子はハイインピーダンス状態
return E_OK;}
続きです。
#define ICU_GENSCI ICU_GENBL0#define ICU_IPRERI ICU_IPR110#define INT_ERI INT_GRPBL0#define I2C_IP 5#define I2C_PDR P5_PDR //0x0008C005#define I2C_DATA_BIT 0x00#define I2C_CLK_BIT 0x04
#define I2C_SHIFT 4
#define PSEL_SSDA 0x0A#define PSEL_SSCL 0x0A#define MPC_SSDAPFS MPC_P50PFS //0x0008C168#define MPC_SSCLPFS MPC_P52PFS //0x0008C16A#define I2C_P5_ODR0 P5_ODR0 //0x0008C08A#define I2C_PMR P5_PMR //0x0008C065#define SSDA_BIT 0x01 //P50#define SSCL_BIT 0x04 //P52#define I2C_LPC_MSTPCR LPC_MSTPCRB // Module Stop Control Register B 0x00080014#define I2C_MSTP_BIT 0x20000000 //SCI2 1:モジュールストップ状態へ遷移#define I2C_SCI_SCR SCI2_SCR //0x0008A042#define I2C_SCI_SMR SCI2_SMR //0x0008A040#define I2C_SCI_SIMR3 SCI2_SIMR3 //0x0008A04B#define IICSDAS_HIZ 0x30#define IICSCLS_HIZ 0xC0#define IICSTIF_HI 0x08#define IICSTAREQ_HI 0x01#define IICSDAS_01 0x10 //開始条件、再開始条件、停止条件の生成#define IICSCLS_01 0x40 //開始条件、再開始条件、停止条件の生成#define IICSTPREQ_HI 0x04 //停止条件の生成
#define I2C_SCI_TDR SCI2_TDR //0x0008A043#define I2C_ADDS 0x40#define I2C_SCI2_SSR SCI2_SSR //0x0008A044#define I2C_COMD 0x02#define I2C_DATA 0xFF
#define I2C_SCI_SCMR SCI2_SCMR //0x0008A046#define SMIF 0x00 //非スマートカードインタフェースモード#define SINV 0x04 //TDRレジスタの内容をそのまま送信、受信データをそのままRDRレジスタに格納#define SDIR 0x08 //簡易I2Cモード MSBファーストで送受信#define I2C_SCI_BRR SCI2_BRR // 0x0008A041#define I2C_BRR 0x2E //BRR(N) 10kbps#define I2C_SCI_SEMR SCI2_SEMR //0x0008A047#define NFEN 1#define BRME 1#define I2C_SC2I_SNFR SCI2_SNFR //0x0008A048#define NFCS 0x01 //1分周のクロックをノイズフィルタに使用#define I2C_SCI2_SIMR1 SCI2_SIMR1 //0x0008A049#define IICM 0x01 //簡易I2Cモード#define IICDL 0x40 //3~4サイクル遅延(簡易I2C モード時0~1以上遅延)
#define I2C_SCI2_SIMR2 SCI2_SIMR2 //0x0008A04A#define IICACKT 0x20 //NACK送信またはACK/NACK受信#define IICCSC 0x02 //クロック同期を行う#define IICINTM 0x00 //ACK/NACK割り込みを使用
#define I2C_SCI2_SPMR SCI2_SPMR //0x0008A04D
hiroroさん、こんにちは。NoMaYと申します。> P50、P52を使って簡易I2C通信を使用としています。> DATAは思うように出力しています。CLKがなぜか中途半端に出力されています。この波形は、I2Cとしては、そういった状況ですら無いと思うのです。I2Cの波形は以下のような感じですよ。(以下は以前に別スレッドにて引用したことがあるものです。) 定常状態はHighでないと変ですよ、、、I2Cバスの波形なまりによる通信エラー対策 - RYOSANwww.ryosan.co.jp/technology/development/freshers/development_345/
ご回答ありがとうございます。
回路のプルアップ抵抗の取り付け位置が間違っていることに気づきました。
修正してみます。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。> 回路のプルアップ抵抗の取り付け位置が間違っていることに気づきました。それ以外にも、オープンドレイン出力設定になっていなくて、通常出力設定のままなのではないでしょうか。ですので、PORT設定周り/MPC設定周りも何かおかしいのではないか、と疑われます。昔から良くあるアドバイスとして、マイコンベンダから提供されているサンプルプログラムと自身で書かれたプログラムを比較されてはどうでしょうか、というのがあるのですが、昨今のRXマイコンであればRXスマートコンフィグレータで試しにコード生成させて、生成されたコードと自身で書かれたプログラムを比較されてはどうでしょうか。iodefine.hすら使われていないようですが、内蔵周辺機能レジスタのアドレスも再確認した方が良いかも知れません。
なぜかログインできなくなり、返信が遅くなりました。
他のRXのI2Cソースがネットにあったので参照して作り無事に動作しました。
ご指摘ありがとうございました。
FITモジュールのソースを読んだのですが、私には難しくて解読できませんでした。
モジュールをそのまま使えれば楽に進むのですが、、
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。ちなみに、なぜモジュールをそのまま使えなかったのですか?ひょっとして、RI600の関係ですか?(RI600と一緒にFITを使うことは出来ない、という制約があったりするのでしょうか?)
NoMaYさん、こんにちは
NORTiというRTOSを移植しています。(過去に他のCPUで開発実績があったので使用)これにFITモジュールを移植するとエラーが数百出てきて解決が困難でした。NORTiはコスト的にもかなり良かったのでが、FITの移植が私の実力からしてこんなに難しかったことが誤算でした。選定ミスです。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。> NORTiというRTOSを移植しています。(過去に他のCPUで開発実績があったので使用)> これにFITモジュールを移植するとエラーが数百出てきて解決が困難でした。そういうことでしたか。ただ、別スレッドの(そのスレッドのみからの)印象ですが、ミスポさんは結構親切な会社なのではないかなぁ、という印象があります。例えば、NORTiとFITの組み合わせのサンプルプログラムも(RX231ですけど)、お願いすれば貰えるようですし、うまく動かないという相談にも(きっとある程度の限度はあるでしょうけど)乗って頂けるようでしたよ。FITでのSCI使用時に、PCから文字を1文字受信すると、プログラムが固まります。japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/7071/fit-sci-1
NoMaYさん、こんにちは。
>NORTiとFITの組み合わせのサンプルプログラムも(RX231ですけど)、お願いすれば貰えるようですし確かにそのようですね。FITの使用を諦めずに進めてみようと思います。
アドバイスありがとうございました。