はじめまして、ヨッシーと申します。
freeRTOSを検討したいと、sampleのプロジェクトをダウンロードして
確認を進めようとしています。
ターゲットはRX65Nとして、FS2021_RX65N_FreeRTOPSとFS2021_RX65N_FreeRTOS_GCCを
e2studioでインポートしてコンパイルしているのですが
FS2021_RX65N_FreeRTOS_GCCだけ、vecttle.cの
R_BSP_ATTRIB_SECTION_CHANGE_EXCEPTVECT void (* const Except_Vectors[])(void) ={ ***** 省略};
で、下記エラーとなります。
../src/smc_gen/r_bsp/mcu/rx65n/vecttbl.c:175:39: error: expected ';' before 'void' R_BSP_ATTRIB_SECTION_CHANGE_EXCEPTVECT void (* const Except_Vectors[])(void) = ^~~~~
どの様に解決するのでしょうか?
どなたか、ご教授頂けると有難いです。
ヨッシーです。
(1) e2 studio
2021-10(21.10.0)
(2) GCC for Renesas RX
8.3.0.202102
です。
宜しく、お願いします。
ヨッシーさん、こんにちは。NoMaYです。ごめんなさい、ルネサスさんのセンサソフトウェアのウェブページからダウンロード出来ると思っていたのですけれど、HS3001やZMOD○○○のサンプルプログラムはあったのですが、FS2012のものがありませんでした。(FITの単品しか置かれていなかった。) ヨッシーさんがダウンロードされた場所を教えて頂けませんか?
ヨッシーさん、こんにちは。NoMaYです。ごめんなさい、私の使っていたブラウザのサポートが打ち切られたのか、ウェブページの画面レイアウトが崩れて、裏の方に隠れてしまっていました。それをダウンロードしてみます。すみません。
下記URLです。
FS2012 Sample application - サンプルコード | Renesas
解凍したr01an6047xx0100-fs2021のフォルダに、他のCPUのプロジェクトとともに有ります。
以上、宜しくお願い致します。
ヨッシーさん、こんにちは。NoMaYです。まだe2 studio 2021-10をダウンロードしていませんのでe2 studio 2021-07でやろうとしたのですけれども、FS2012のサンプルプログラムをダウンロードして解凍してインポートしてビルドしてみたところ、まず最初に以下のエラーになりませんでしたか?もしそうであるなら、先に進む前に、このエラーをどうやって解消したのかなぁ?、というところが知りたいです。(このサンプルプログラムですが、FITモジュール生成コード内のPDFファイルによりダウンロードファイルサイズが巨大になることを嫌がったのか(と私は推測しましたけど)、サンプルプログラムのFITモジュールのソースが丸ごと抜き取られていますね(IAR版ソースを除いて)、、、)
'rx-elf-gcc -O0 -ffunction-sections -fdata-sections -fdiagnostics-parseable-fixits -Wstack-usage=100 -g2 -mcpu=rx64m -misa=v2 -mlittle-endian-data -std=gnu99 -I"C:\\Renesas\\GitHubDesktop\\workspaces\\workspace_e2v202107\\FS2012_RX65N_FreeRTOS_GCC\\src\\FreeRTOS\\Source\\include" -I"C:\\Renesas\\GitHubDesktop\\workspaces\\workspace_e2v202107\\FS2012_RX65N_FreeRTOS_GCC\\src\\FreeRTOS\\Source\\portable\\GCC\\RX600v2" -I"C:\\Renesas\\GitHubDesktop\\workspaces\\workspace_e2v202107\\FS2012_RX65N_FreeRTOS_GCC\\src\\frtos_startup" -I"C:\\Renesas\\GitHubDesktop\\workspaces\\workspace_e2v202107\\FS2012_RX65N_FreeRTOS_GCC\\src\\frtos_config" -Wa,-adlnh="fs2012_sensor_thread.lst" -MMD -MP -MF"src/frtos_skeleton/fs2012_sensor_thread.d" -MT"src/frtos_skeleton/fs2012_sensor_thread.o" "../src/frtos_skeleton/fs2012_sensor_thread.c" -c -o "src/frtos_skeleton/fs2012_sensor_thread.o"'../src/frtos_startup/freertos_start.c:36:10: fatal error: platform.h: No such file or directory #include "platform.h" ^~~~~~~~~~~~
ヨッシーさん
こんにちは、シェルティです。ルネサスの中の人です。
RX65Nマイコンやセンサをご検討いただきありがとうございます。
ご提示いただいたサンプルを正しくビルドするためには一度スマートコンフィグレータでコード生成しなおしてみてください。NoMaYさんのご推察の通りコード生成で自動生成させるコードはサンプルダウンロード時に時間がかかるので削除しています。
以下、実際にうまくいくのか試してみました。以下手順でビルドOKになりました。
①FS2012_RX65N_FreeRTOS_GCC を e2 studio にインポート
②プロジェクトエクスプローラにある「FS2012_RX_FreeRTOS.scfg」をダブルクリックしスマートコンフィグレータを起動
③コンポーネントタブに以下のようにmissing parts (灰色のキューブ型アイコン)があれば「コンポーネントをダウンロード」をクリックして「OK」ボタン
⇒GitHubから適切なコンポーネントの適切なバージョンを自動ダウンロードしてきます。
④スマートコンフィグレータ右上の「コードの生成」を押す
⑤ビルドする⇒OK
以上です
NoMayさん
シェルティさんの回答に有りますが、
FS2012_RX_FreeRTOS.scfgでコード生成し
それでも、インクルドPATHがたりなかったので、
プロジェクト ⇒ プロパティ ⇒ C/C++一般 ⇒ パスおよびシンボル で
RTOS関係のディレクトリーを追加しました。
それで、たりないファイルはインクルード出来たのですが
お尋ねしたエラーが残りました。
何かが、たりないのだと思いますので、シェルティさんのご提示通り実行してみます。
以上、有り難うございます。
シェルティさん。ヨッシーです。
ご提示の通りを行った心算ですが、エラーが解消されません。
コンポーネントですが、グレーアウトではなく、ビックリマークが付いている状態です。
コンポーネントにマウスを合わせるとポップアップで
>サンプルプロジェクトが利用可能です
ダウンロードするには、コンポーネントを右クリックし、サンプルプロジェクトのダウンロードとインポートを選択します。
と表示します。
以前は何もしていませんでしたが、ダウンロードとインポートを行いましたが、
ビックリマークは消えませんでした。
この状態でコード生成したら、それなりにディレクトリーとファイルが出来ます。
それで、インクルードファイルが無いエラーは出ない状態です。
すべてビルドで、プロジェクトのビルドを行いますが
vecttble.c の
R_BSP_ATTRIB_SECTION_CHANGE_EXCEPTVECT void (* const Except_Vectors[])(void) =
の行で、次のエラーとなります。
なにか、足りないのでしょうか?