はじめまして、ヨッシーと申します。
freeRTOSを検討したいと、sampleのプロジェクトをダウンロードして
確認を進めようとしています。
ターゲットはRX65Nとして、FS2021_RX65N_FreeRTOPSとFS2021_RX65N_FreeRTOS_GCCを
e2studioでインポートしてコンパイルしているのですが
FS2021_RX65N_FreeRTOS_GCCだけ、vecttle.cの
R_BSP_ATTRIB_SECTION_CHANGE_EXCEPTVECT void (* const Except_Vectors[])(void) ={ ***** 省略};
で、下記エラーとなります。
../src/smc_gen/r_bsp/mcu/rx65n/vecttbl.c:175:39: error: expected ';' before 'void' R_BSP_ATTRIB_SECTION_CHANGE_EXCEPTVECT void (* const Except_Vectors[])(void) = ^~~~~
どの様に解決するのでしょうか?
どなたか、ご教授頂けると有難いです。
ヨッシーさん、こんにちは。NoMaYです。今後に関して、一言添えておくと、BSPモジュールの設定とかコンパイル/リンクの最適化の設定とか見直してあげないと、プログラムはとても大きいです、、、(RX版クイックコネクトIoTセンサミドルウェア自体も結構大きいですよ、、、)
NoMayさん。
ご助言、有り難うございます。
freeRTOSを検討するため、今回 CS+からe2studioに環境を変えて試みている状況でして
eclipseも、過去に少し触った程度で、慣れない感じでして
これから、考えていきたいと思います。
以上、大変有り難うございました。