はじめまして。Giggsと申します。
RX72Mで、フラッシュメモリデータ管理モジュールFITを使用してデータフラッシュに書き込み/読み出ししようとしています。データ番号0に書き込むことが出来たので、続けてデータ番号1に書き込もうとしましたがうまくできません。書き込もうとすると「消去ブロックなしのため、データ更新処理実行不可能」になるので、ブロック消去しようとすると「無効ブロックなし」になります。データ番号0に書き込んでからデータ番号1に書き込む間で何か処理が必要でしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
Giggsです。
上記の件ですが、ほぼサンプルコードを使用しています。
「RXファミリ フラッシュメモリ データ管理モジュール Firmware Integration Technology Rev.2.01 - Sample Code
type4_rx65n_2mb_rsk_sample」