こんにちは
RX72NのMPUで、部品入手の都合で暗号ありの型式:R5F572NNHDFC#30を使用する予定です。(RX72Nグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 1.2 製品一覧に記載)暗号化の機能は使わない予定です。
仕様書をみるとセキュリティ機能に対応したTrusted Secure IPの機能などがあります。これは当然ですが、レジスタの設定などをしなければ有効にならないため、暗号機能を使わない場合暗号なしのMPUと同等に使用できるという認識でよろしいのでしょうか。
E2ライトとRenesas Flash Programmerで、プログラムを書き込むとき、暗号化なしMPUと比較して注意点などありませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
タイトル:「RX72NのMPUの暗号ありについて」でした。
失礼しました。
hiroroさん
シェルティです、こんにちは。ルネサスの中の人です。
Trusted Secure IPの制御用ソフトの設計を担当しています。(他にもRTOSや通信系のソフトも担当しています)
ご質問の件ですが、RX72Nにおいて暗号機能あり・なしでTrusted Secure IP以外の使用方法は変わりありません。
>>暗号機能を使わない場合暗号なしのMPUと同等に使用できるという認識でよろしいのでしょうか。
よってこのご質問については「ご認識の通りです」が答えになります。
もし今後、マイコン内蔵の暗号機能に興味が出てきましたら、以下ご参照ください。
https://github.com/renesas/rx72n-envision-kit/wiki/1-Trusted-Secure-IP%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
Trusted Secure IPは以下のような検定に合格できる水準のセキュリティを有します。ワンチップマイコンでこの高水準に達しているのは特長と考えています。AWS等のクラウドサーバとの暗号通信で頻出のTLSの実装を高速化したり、秘密鍵を守ったりもできます。RSAとか楕円の鍵ペア生成も高速で実行できます。乱数器もついてます。
以上です
シェルティさん
こんばんはご回答いただきありがとうございます。これで安心して使えそうです。
暗号機能に関しまして、必要なときがきましたら是非使わせていただこうと思います。