TSIPのAPI関数で無限ループしてしまう

はじめまして。CHUNと申します。
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBを使用してTSIPの評価を試みているのですが、API関数で無限ループに入ってしまいます。
初心者なもので、原因がわからず困っています。

◆使用環境

  • 評価ボード:Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB
  • コンパイラ:CS+(ver8.07.00)
  • ツールチェーン:CC-RX V2.08.00
  • TSIPモジュール:バイナリ版、Rev1.15

◆不具合内容

OPEN関数のR_TSIP_Open()をコールすると関数内で無限ループに入ります。
バイナリ版のFITを使用しているため中身はわかりませんが、逆アセンブルを見るとRX65NHU_func101()で無限ループに入っているようです。
RX65NHU_func101()が何かはわかっておりません

ソースの構造としてはAPI関数コール前後には何も処理は行っておらず、main関数でR_TSIP_Open()をコールするだけのコードになっています。

下記URLのサンプルプロジェクトも試してみましたが、同様にR_TSIP_Open()内のRX65NHU_func101()で無限ループに入ります。(サンプルはe2studioでコンパイル)
https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/trusted-secure-ip-driver

サンプルプロジェクトでもダメなので、私の環境の問題だとは思いますが何が原因なのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

Parents Reply
  • NoMaYさん
    こんにちは、CHUNです。

    失礼しました、型番違いますね。
    N2S1までの違いばかり見ていました。
    もしかしたら00BEがTSIP非対応、10BEがTSIP対応版ですかね。

    だとするとやはりハード的な制約でマイコンの機能が制限される、
    もしくはTSIP非対応のRX65Nがあるということですね...
    (RX65Nマイコンは全てTSIP対応している認識でしたが、もう少し調べてみます)

Children
  • すみません自己解決しました。
    単純にマイコン違いでTSIPの対応/非対応がありましたね。
    (全然把握できておりませんでした。お恥ずかしい)

    私の型番のKitはTSIP非対応のマイコンでした。

    NoMaYさん、ご対応いただきありがとうございました。