いつもお世話になっております。
T4ライブラリ _process_tcpip の呼び出しについて、
疑問点が湧いてきましたので、ご意見をお聞かせください。
現在RX65NへFreeRTOS + FITモジュールを使用してT4ライブラリを導入しています。
T4ライブラリの_process_tcpipについて呼び出し元を調査していたところ、
・CMT1(10ms周期) 割り込み コールバック
・EDMAC0 EINT0 割り込み コールバック
の2ルートで呼び出されている様でした。
(意図して上記設定としています。)
気になったのは「EDMAC0 EINT0 割り込み コールバック」なのですが、
コールバックにより、t4_driver.cのlan_inthdrという関数が呼び出されいるのですが、
この関数内で多重割込みが許可されています。
T4ライブラリ内を確認すると、
~~~~~
という実装になっていました。
この場合、
if (_process_flag == 0) { ⇐ここで他要因による割り込み _process_flag = 1;
1を書く前に多重割込みが入るとフラグが書換えられず、
他要因による_process_tcpipが走ってしまう可能性があります。
こちらが調査して分かりましたので、
現状CMT1の割り込み優先度をEDMAC0の割り込み優先度よりも低くすることで対策していますが、
このような認識で問題ないでしょうか?
(CMT1割り込みの場合は多重割込みが無効状態ですので、上記のような考慮は不要と考えています。)
またT4ライブラリの案内として、上記のような内容はありましたでしょうか。
(見落としていましたら、申し訳ありません。。。)
ご意見いただけますと、幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
シェルティさん
わざわざ気にかけていただき、ありがとうございます。。。お返事が遅くなってしまいました。
T4ライブラリについて、懸念していたようなことが起きないこと、理解いたしました。教えていただきありがとうございます。
特に割り込み優先度に条件はないとのことですので、他実装との兼ね合いで決定したいと思います。
選定理由については、
hirakuni45さんへのリプライでも書いたので、省略いたします…
素朴な疑問なのですが、FreeRTOS+TCPなどのスタックを使わず、あえてT4ライブラリを使う理由を教えてもらえませんか?
にゃあ少佐
こんにちはシェルティです。T4ライブラリの設計者です。
>>このような認識で問題ないでしょうか?
本件ですが、_process_tcpip()が多重で呼び出されたら直ちに壊れるわけではなく、矢印で示していただいた箇所で多重で割り込んでも特に問題は引き起こしません。よって割込みの優先度を調整しなくても問題ないです。
>>T4ライブラリの案内として、上記のような内容はありましたでしょうか。
いえ。ないです。上記のように多重に呼び出しても特に問題は引き起こさないので以下マニュアルの_process_tcpip()の項目にも特に何も書いていないです。
https://github.com/renesas/rx-driver-package/blob/master/source/r_t4_rx/r_t4_rx_vx.xx/r_t4_rx/doc/ja/r20uw0031jj0111-t4tiny.pdf
あと、hirakuni45さんもおっしゃられていますが、FreeRTOS+TCPやミドルウェア・OSベンダの有償TCP/IPスタックを使う選択肢もあるように思います。もし理由があれば教えていただけるとありがたいです。T4は2000年頃に原型を作ったものでして、当時の設計のままなので、ちょっと中身が古いです。TLSを増設する方法も自分で考える必要があります。
以上です
少佐と大佐を間違えないように確認していたら呼び捨てになってしまいました。にゃあ少佐さん、すみません。
にゃあ少佐さん、こんにちは。NoMaYと申します。投稿されていた文面からの印象ですが、実際問題として、トラブルに遭遇されているのではありませんか?(ちなみに、第一印象としては、通常処理と割り込み処理の間の、および割り込み処理間での、排他制御を意図したであろう処理としては、このやり方は危険なやり方だと思います。PUSH PSW、DI ならびに POP PSW にて if (_process_flag == 0) { _process_flag = 1; をサンドイッチするのがセオリーのように思いました。もちろん、最終的な顛末として、そもそも排他制御は不要であった、という顛末の可能性もあります、とも思いますけれども。)あと、T4を使うのは(Amazon FreeRTOSプロジェクトでなく)単にFreeRTOSプロジェクトとRXスマートコンフィグレータの組み合わせではFreeRTOS+TCPというものがサポートされていないから、という理由だったりしませんでしょうか、、、
にゃあ少佐さん、こんにちは。NoMaYです。その後どうでしょうか?何か新しい知見が得られていたりしますでしょうか?
NoMaYさん
リマインドありがとうございます。
お休みを挟んでいたため、すっかり頭から抜けておりました。
実機で動作確認等していますが、今のところ特にトラブルは発生しておりません。
質問の発端としては、
各機能の割り込み優先度と多重割込み状態を確認している際に発見し気になったためです。
以前シェルティさんが回答されている質問スレッドで、
_process_tcpipの呼び出しについては、多重割込みを推奨されていましたので念のため影響がないか確認させていただきました。
japan.renesasrulz.com/.../t4-_process_tcpip
T4ライブラリの導入に関しては、色々理由はありますが、
最終的にはe2StudioとT4ライブラリを組み合わせたときの導入難易度が比較的低かった点が挙げられます。
導入が容易かつソースコードもありトラブル時の対応もできそうだったので、今回の構成に決めました。
(プロトコルスタックの検討自体は、大分前のことでしたので記憶が少しあやふやです。。。)
hirakuni45さん
>素朴な疑問なのですが、FreeRTOS+TCPなどのスタックを使わず、あえてT4ライブラリを使う理由を教えてもらえませんか?ターゲットとなる製品が、ローカルなネットワーク上でTCP通信できれば機能的に十分ということを前提としています。
その上で、調査した当時の記憶ですが
・ベンダー製のプロトコルスタック・OSの導入実績が無く、工数が見積にくい・FreeRTOS+TCPスタックはAmazonに買収された直後くらいの時期で導入してもいいのか判断できなかった・FreeRTOS+T4との組み合わせであれば、e2Studio+FITモジュールで導入でき、とりあえず動くレベルまですぐに作成できた
ことから、導入を決定いたしました。
hirakuni45さんへのリプライでも書いたので、省略いたします。
今回T4ライブラリを採用させていただいた案件では、10年以上前の製品のCPU及びPHY ICのEOL対応が目的となっています。
要求としてもローカルなネットワーク上でModbus TCP通信できれば十分となっています。ですので機能的に、T4ライブラリで必要十分となっています。
T4ライブラリの新規採用ではありますが、新製品ではないため、あまり他には例の無いパターンかと思います。
にゃあ少佐さん
シェルティです、こんにちは。
選定理由についてありがとうございます。なるほどModbus TCP通信をローカルネットワークで実現されるのですね。確かにT4がリーズナブルなように思いますね。T4自体はここ20年来似たユースケースでいろんなお客様の量産製品に組み込んで実製品に使ってもらえています。Modbus TCP応用も結構な頻度で聞くユースケースですね。また何か不明点ありましたらご質問いただければと思います。