お世話になります。togashiと申します。
追記)こちら別方法にて解決しました。
emWin FTIを使用したLCD表示を行っています。目的はemWin FIT+AppWizardでグラフィックレイヤ2を作成し、とある矩形領域にグラフィックレイヤ1のデータを表示することです。
画面切り替え後時のイベント割り込みでブレンド表示に関するパラメータを修正し、R_GLCDC_LayerChange()を実行するとGLCDC_SUCCESSが返ってきますが、LCD上でブレンド表示が行えず投稿いたしました。(GLCDCのみを実装した際にR_GLCDC_LayerChangeを使用し、ブレンド表示やパラメータの更新を行うことは確認済みです。)
AppWizard使用時にレジスタの更新等では何か別の方法もしくは手順があるのでしょうか。
開発環境は下記になります。
説明に不足な点等ありましたら、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。