初めて質問を投稿するyujiです。
X65NでDTCを使用し、SPI通信を実現しています。SCKのトリガ割り込みによりハードウェアで、GPIOピンからデータをメモリに自動転送しています。8ビットデータがそろったら、SPI通信を完了しています。途中で他のタスクにて、割り込み禁止状態になると、ビット抜けは発生するのでしょうか?DTC転送を開始したら他のタスクで割り込み禁止、及びマスクをしてはいけませんか?教えてください。 よろしくお願い致します。
yujiさん、こんにちは。NoMaYです。その後どうでしょうか?時間が経っていますので、もう動作確認も終えられていて、大丈夫だったかどうかも判明している、かも知れないかな、とも思いますけれども。