初めて質問を投稿するyujiです。
X65NでDTCを使用し、SPI通信を実現しています。SCKのトリガ割り込みによりハードウェアで、GPIOピンからデータをメモリに自動転送しています。8ビットデータがそろったら、SPI通信を完了しています。途中で他のタスクにて、割り込み禁止状態になると、ビット抜けは発生するのでしょうか?DTC転送を開始したら他のタスクで割り込み禁止、及びマスクをしてはいけませんか?教えてください。 よろしくお願い致します。
yujiさん、フォーラム管理人です。 本件、回答できる方がおられないようです。下記URLのルネサス問合せ窓口へ問合せてみてください。 URL: ja-support.renesas.com/dashboard
ありがとうございます。今一度マニュアルを確認しています。不明点があれば確認させていただきます。