質問失礼いたします。
RX64M(R5F564MFDDFB)とRenesas Flash Programmerの接続についてご教授ください。
現在RX64MをCS+、E2 liteを使用してデバッグしております。
デバッグの終わったソフトウェア(.mot)ファイルをRenesas Flash Programmerを使用して、内蔵ROMに書き込もうとしております。
ですが、Renesas Flash Programmerを使用して(E2 Lite経由)が接続できません。E3000105というエラーが発生してしまいます。
この解決方法はどのようにすればよいのでしょうか?
---
CS+ではE2 Lite経由で接続ができております。
配線はFINE接続としております。
E2 Lite - RX64M
FINED - MD/FINED
TXD ー RXD1
RXD - TXD1
UB - UB(プルダウン)
下記URLのエラーガイドの内容は確認しております。
https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/rfp-error-guide#no-response
初歩的な質問で大変恐縮ですが、
ご回答の程宜しくお願い申し上げます。
TKYさん、こんにちは。NoMaYと申します。以下のスレッドで話題にした、リセット端子に外付けされたコンデンサの容量、といった可能性もあるかなと思いました。RFPによるRX651へのhex書き込みについてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/8048/rfp-rx651-hex
NoMaYさん、こんにちは。ご教授ありがとうございます。
コンデンサの容量調べてみます。
CS+とRFPでリセット関連が変わってしまうということもあるんですね。勉強になります。