RX64M と Renesas Flash Programmerの接続

質問失礼いたします。

RX64M(R5F564MFDDFB)とRenesas Flash Programmerの接続についてご教授ください。

現在RX64MをCS+、E2 liteを使用してデバッグしております。

デバッグの終わったソフトウェア(.mot)ファイルをRenesas Flash Programmerを使用して、内蔵ROMに書き込もうとしております。

ですが、Renesas Flash Programmerを使用して(E2 Lite経由)が接続できません。E3000105というエラーが発生してしまいます。

この解決方法はどのようにすればよいのでしょうか?

---

CS+ではE2 Lite経由で接続ができております。

配線はFINE接続としております。

E2 Lite   -   RX64M

FINED   -   MD/FINED

TXD    ー   RXD1

RXD    -   TXD1

UB    -   UB(プルダウン)

下記URLのエラーガイドの内容は確認しております。

https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/rfp-error-guide#no-response

初歩的な質問で大変恐縮ですが、

ご回答の程宜しくお願い申し上げます。

Parents
  • 原因が判明いたしました。

    TxD1、RxD1なのですが、現在P15P16を使用しております。

    正しくはP30P26のTxD1、RxD1を使用しなければならないようです。

    お騒がせいたしました。

Reply
  • 原因が判明いたしました。

    TxD1、RxD1なのですが、現在P15P16を使用しております。

    正しくはP30P26のTxD1、RxD1を使用しなければならないようです。

    お騒がせいたしました。

Children
No Data