RX65N、CAN-FITモジュールのマスクの設定について

かおと申します、よろしくお願いいたします。

RX65NのCAN-FITモジュール(5.20)のマスクが上手く動かない件で問い合わさせていただきます。

CAN-FITモジュールの説明書を見ながら、R_CAN_RxSetIDの関数でIDを700、

R_CAN_RxSetMaskの関数で、マスクを7F8を設定しました。

R_CAN_RxSetMaskの説明に書いて有る様に設定しましたが、

受信するIDは、700~707までと説明がありますが、なぜか、それ以外のIDも受信されます

思う通りに受信ができません。

試したのは、7E1、7E8、7E9、6C1などすべて受信します。

ご面倒ですが、設定の手順やコツなどが有れば、ご協力をお願いします。

  • かお さんこんにちは。

    自分は、FIT モジュールを使った事が無いのですが、CAN の設定では、設定の順番など、色々と注意があります。

    初期化部分のソースコードを貼りつけるなどしないと、答えられないと思います。

    -----

    CAN のマスクは、担当するメールボックス4個毎に一つのマスクです、それは承知しているでしょうか?