かおと申します、よろしくお願いいたします。
RX65NのCAN-FITモジュール(5.20)のマスクが上手く動かない件で問い合わさせていただきます。
CAN-FITモジュールの説明書を見ながら、R_CAN_RxSetIDの関数でIDを700、
R_CAN_RxSetMaskの関数で、マスクを7F8を設定しました。
R_CAN_RxSetMaskの説明に書いて有る様に設定しましたが、
受信するIDは、700~707までと説明がありますが、なぜか、それ以外のIDも受信されます
思う通りに受信ができません。
試したのは、7E1、7E8、7E9、6C1などすべて受信します。
ご面倒ですが、設定の手順やコツなどが有れば、ご協力をお願いします。
かお さんこんにちは。
自分は、FIT モジュールを使った事が無いのですが、CAN の設定では、設定の順番など、色々と注意があります。
初期化部分のソースコードを貼りつけるなどしないと、答えられないと思います。
-----
CAN のマスクは、担当するメールボックス4個毎に一つのマスクです、それは承知しているでしょうか?