こんにちは、MFengです。
RX65N-Cloud-Kitを用いてアプリケーションノートR01AN5549JJ0102の内容に沿ってOTA機能を学習しております。
2-2章の⑤まで進めましたが、⑥のところに【デバイスのフラッシュROMを消去する】ところにRFPに下記のエラーが発生したため、つまずいています。解決方法をご教示頂ければ幸いです。
・E100000A:デバイスでシーケンサエラーが発生しました。(Command:50. Response:E7)
RFPのユーザーズマニュアルを読んでみると、下記2つの原因が挙げられているため、調査しました。
1. セキュリティ機能による制限がかかった領域に対して操作を実行した。
2. ターゲットデバイスが故障している(フラッシュメモリの不良や劣化を含む)
同様な別の基板も同じ問題が発生していますので、現状、1番の可能性が高いと考えています。しかし、セキュリティ機能による制限がかかった領域についてあまり詳しくありませんのでams_demoとbootloaderのリンカーセクション設定を添付します。
長文で申し訳ございません。ご教示のほど、宜しくお願い致します。
・ams_demo
・bootloader(デフォルト)
上記RFPの設定画面にも添付します。
・(新規プロジェクト作成後、チップ消去で実行、設定値は下記の図をご参照)
・操作設定
・ブロック設定
・接続設定
・ブロック情報の読出し(操作が成功しました)
接続設定のところで、
速度 1,000,000[bps] → 250,000[bps] の様に速度を落としても同じエラーでしょうか。
もしくは、インタフェース FINE→2 wire UART(9,600[bps]等)に変更(E2Liteとマイコンをつないでいる回路が判らないので、2 wire UARTが使えるかは判りません)ではどうでしょうか。
エラーメッセージからすると、通信エラーの様な気もするのですが。