RX65N_OTAデモ:Failed to establish new MQTT connection

こんにちは、MingFです。

いつもお世話になっております。

現在、RX65nで、AWSのOTAを学習しております。

バージョン:FreeRTOS (with IoT libraries) ver.202012.00-rx- 1.0.1 

※最新版がビルド通れないので、旧バージョンを使用。

使用基板:RX65N Cloud Kit 2MB

アプリケーションノートR01AN5549JJ0102から2-2-⑧まで進んだところ、下記の図のように、

TLS_Connect failed with error code 130

Failed to establish new connection. Socket status: -1002.

が発生して、MQTTに接続することが失敗しました。AWSの設定と証明書の確認は数回確認しましたが、同様な現象が発生しておりまして、解決法をご教示いただければ幸いです。

※ずっとリトライしていく。

認証失敗のようなことで証明書を確認しましたが、解決に至らず。