こんにちは。NoMaYです。今、以下のスレッドに投稿しているのですけれども、派生ネタが思い浮かびましたので、またひとつ立ててみました。RXv3コアのレジスタ一括退避機能の使い方(Register Bank Save Function Usage)を調べてみるスレッドcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/9572/rxv3-register-bank-save-function-usage派生ネタ・ スーパーループを複数同時実行する(複数のスーパーループを切り替えながら実行する)、という、ありがちなものです・ RXv3コアのレジスタ一括退避機能の高速性を鑑みて10μsec程度で切り替えてみたいです・ お遊びです
なんというか、RTOSドメインとスーパーループドメインの2つを用意するにあたって、一般的?とは逆向きみたいにRTOSドメインをMPU(メモリプロテクションユニット)で隔離する小細工って出来るだろうかなぁ、、、