USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラム(R01AN3503JJ0105)をRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MBで動かしたいと思っているのですが、USBメモリを指しても反応がありません。
サンプルプログラムはそのまま使用しています。他に何か設定等必要なのでしょうか?
TAKAさん、こんにちは。NoMaYと申します。ボードの設定はあっていますか?頂いた文面からの印象では、ボードのマニュアルを確認されてはいないような気がしましたけれども、サンプルプログラムのマニュアルにおいてはノーケアであるように見受けられました。もし確認されていないのであれば、ボードのマニュアルを確認した方が良いように思います。(すみません、私自身はボードを持っていませんので、詳細までは分からないです。もし、ボードのマニュアルにも記載が無いのでしたら、すみません、その旨リプライを頂けませんか。)
NoMaYさん、こんにちは。早速のご返答ありがとうございます。
ボードの設定等詳しくなく、特に何も確認しないまま使用していました。 ・Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB ユーザーズマニュアル ・USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラム アプリケーションノート(R01AN3503JJ0105)を見たのですが、正直何をどう設定すべきかわかっておりません。
わからないままUSB関連を変更してみましたが、動作は変わりませんでした。例えばRSKユーザーズマニュアルの・USB設定に関するジャンパ設定 J7 Shorted Pin2-3 USB0 Function mode 設定 → J7 Shorted Pin1-2 USB0 Host mode 設定 (USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラムはホストモードで動作すると記述あったので)
他に何か必要な設定等あれば教えてください。
TAKAさん、こんにちは。NoMaYです。私の方でもRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MB ユーザーズマニュアルを見てみましたが、スタータキットのマニュアルというフレーズからイメージされるようなものとは似ても似つかぬものですね。すみませんでした。あくまでボードハードウェア(しかもガチガチというか生のというか)の情報の羅列という感じですね。もう少し取っ掛かり方を探してみます。Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB ユーザーズマニュアルwww.renesas.com/jp/ja/document/mat/renesas-starter-kit-rx65n-2mb-users-manual[追記]そういう意味では、以前に関わった以下のスレッドでの、スタータキットのサンプルコードがRXマイコン学習のスタートポイントにならない、ということとも相通じるものがあるような気がしました。昨今のルネサスさんが想定している道筋と、私の過去のイメージからのものとは、ズレてしまっているのかも知れません。(とにかく、まずスマートコンフィグレータありき、という感じですかね。いわゆる、時代は変わる、ということですかね。)RX66Tプログラムの作成方法についてcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/8103/rx66t[関連リンク]Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx65n-2mb-starter-kit-plus-renesas-starter-kit-rx65n-2mb