USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラムのRSKでの実行について

USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラム(R01AN3503JJ0105)を
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBで動かしたいと思っているのですが、
USBメモリを指しても反応がありません。

サンプルプログラムはそのまま使用しています。
他に何か設定等必要なのでしょうか?

Parents Reply Children
  • NoMaYさん、こんにちは。TAKAです。

    色々とアドバイスありがとうございます。

    J7: Shorted Pin1-2
    J16: Shorted Pin2-3

    の設定をして、

    ①RXファミリ USBホストマスストレージクラスドライバ(HMSC)による
     MSCデバイスとのUSB通信を行うサンプルプログラム Firmware Integration Technology Rev.1.31
    を実行してみました。

    上記サンプルはちゃんと動作し、USBの抜き差しもリード/ライトも確認できました。

    ②USBマスストレージ 内蔵FlashROM書き換えプログラム
    は相変わらず出来ません。

    プログラムを確認したところ、①はUSB関連のr_usb_basic、r_usb_hmscはスマートコンフィグレーターで作成されていて、②のUSB関連はr_usb_basic_mini、r_usb_hmsc_miniと違いがありました。

    まだ、細かい所までは見ていないので何が違うかはわかっていませんが。