USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラム(R01AN3503JJ0105)をRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MBで動かしたいと思っているのですが、USBメモリを指しても反応がありません。
サンプルプログラムはそのまま使用しています。他に何か設定等必要なのでしょうか?
TAKAさん、こんにちは。NoMaYです。以下のドキュメントによると、Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBでUSBホスト機能を使えるようにするには以下の2つの設定が必要なようです。また、まずはこちらのサンプルプログラムで動作確認をされてみてはでしょうか、と思いました。J7: Shorted Pin1-2J16: Shorted Pin2-3RXファミリ USBホストマスストレージクラスドライバ(HMSC)によるMSCデバイスとのUSB通信を行うサンプルプログラム Firmware Integration Technology Rev.1.31PDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-sample-program-using-usb-host-mass-storage-class-driver-hmsc-communicate-usb-msc-deviceZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx-family-sample-program-using-usb-host-mass-storage-class-driver-hmsc-communicate-usb-msc-device[関連リンク]RXファミリ USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラムPDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-internal-flash-rom-rewrite-program-usb-mass-storageZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx-family-internal-flash-rom-rewrite-program-usb-mass-storage-sample-codeルネサス検索: RXファミリ USBマスストレージ 内蔵FlashROM書き換えプログラムwww.renesas.com/jp/ja/search?keywords=RXファミリ USBマスストレージ 内蔵FlashROM書き換えプログラムFITモジュールを使用したサンプルプログラムwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/fit-modules-list#fitモジュールを使用したサンプルプログラム
NoMaYさん、こんにちは。TAKAです。
色々とアドバイスありがとうございます。
J7: Shorted Pin1-2J16: Shorted Pin2-3
の設定をして、
①RXファミリ USBホストマスストレージクラスドライバ(HMSC)による MSCデバイスとのUSB通信を行うサンプルプログラム Firmware Integration Technology Rev.1.31を実行してみました。
上記サンプルはちゃんと動作し、USBの抜き差しもリード/ライトも確認できました。
②USBマスストレージ 内蔵FlashROM書き換えプログラムは相変わらず出来ません。
プログラムを確認したところ、①はUSB関連のr_usb_basic、r_usb_hmscはスマートコンフィグレーターで作成されていて、②のUSB関連はr_usb_basic_mini、r_usb_hmsc_miniと違いがありました。
まだ、細かい所までは見ていないので何が違うかはわかっていませんが。