RX231マイコンデバッグできない

RX231をE2Liteで動かそうとしていますがうまくいきません。
最終起動シーケンス
のエラー ステップ実行メソッドの実行中にエラーが発生しました: stepEvaluateServerParams
java.lang.reflect.InvocationTargetException
とのエラーが発生してしまいます。
気になるのはコンフィグの設定でE2Liteを選んだにもかかわらず、設定画面では以下のような表示となってしまいます。
これはR5F52318は使えないということなのでしょうか。デバッガの設定が間違っているのでしょうか。
使っているマイコンはR5F52318ADNEです。よろしくお願いします。