RX231をE2Liteで動かそうとしていますがうまくいきません。最終起動シーケンスのエラー ステップ実行メソッドの実行中にエラーが発生しました: stepEvaluateServerParamsjava.lang.reflect.InvocationTargetExceptionとのエラーが発生してしまいます。気になるのはコンフィグの設定でE2Liteを選んだにもかかわらず、設定画面では以下のような表示となってしまいます。これはR5F52318は使えないということなのでしょうか。デバッガの設定が間違っているのでしょうか。使っているマイコンはR5F52318ADNEです。よろしくお願いします。
たに さん、こんにちは。NoMaYです。#3ヶ月ぶりですね。投稿されていた画面コピーですけれども、どうもエミュレータ選択をお間違えになっているように見受けられます。E2Liteエミュレータでは無く、EZエミュレータを、選択されているようです。この2つは別物です。もう一度設定を良く確認してみて下さい。[関連リンク]E2Liteエミュレータwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/e2-emulator-lite-rte0t0002lkce00000rEZエミュレータwww.renesas.cn/cn/zh/software-tool/ez-cubewww.renesas.cn/cn/zh/software-tool/ez-cube2