RX65 の機能別端子一覧の表記について

はじめましてredと申します。

RX65Nグループ、RX651グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 のエビデンスを読んでいるのですが、

機能別端子一覧(176ピンLFQFP) のピン番号 158 のバス EXDMAC SDRAMCところに

D0[A0/D0] と記載されております。

このピンは A0/D0 と記載されておりましたので、データバス の他、アドレスバス?としても使用可能かととらえたのですが

それで合っておりますでしょうか?

※質問背景としては、CPUのピン配を行っているのですが、

LCDとCANを積載したら外部バスのアドレスピンが足りなくなってしまった状態です。

  • チョコです。

    何か勘違いされているのではないかと思います。

    これは、「アドレス/ データマルチプレクスバス」と呼ばれるものです。

    図16.37にマニュアルのタイミング図の例を示します。この例に示されているように、タイミングによって、最初にアドレス信号が出力され、その後のタイミングでデータがやり取りされます。

    このモードを使うには、外部にアドレスをラッチするロジックを準備しALE信号でラッチする必要があります。

    以上

  • チョコ様

    ご回答にお時間かけてくださりありがとうございました。

    勘違い以前に、私のアドレス/ データマルチプレクスバスというものがあるという点についての知識不足でした。

    外部バスは全てアドレスとデータそれぞれ独立していたピンが必要と認識しておりました。

    申し訳ありませんでした。勉強いたします。