E2LiteとRXマイコンを接続しようとしているのですが、スクショのようなエラーが出てしまいます。原因を特定できず困っています。お知恵をお貸し頂きたいです。
マイコン:RX231(R5F52318ADNE)エミュレータ:E2 Lite開発環境:e2 Studio接続方法:FINE
以下、回路図と設定のスクショを張り付けます。また、別スレッドで指摘されていたFINEの抵抗を1kΩとしても変化はありませんでした。
UIROさん、こんにちは。NoMaYと申します。すみません、回路図が小さすぎて詳細が分からないです。zipファイルに固めて添付するなどして頂けないですか?(私が、ということよりも、とにかく他人によるクロスチェックを、ということですけれども。)あと、今回の場合は、以下のうちの少なくともRFPで試してみることで、原因に関するより良いエラーメッセージが得られるかも知れない、とも思いました。(特定バージョン特化というのではなく素朴に最新版ということです。)(1) e2 studio 2023-01で試す(2) CS+ V8.09で試す(3) RFP V3.11.01で試す
UIROさん こんにちは、NAKAといいます。単純に電源がきてないような気がします。マイコンの電源及びE2LiteのVcc端子(8pin)とGND(2,12,14pin)を再度確認したらどうでしょうか?
RXではないですが、同じFINE接続のRL78、E2Liteでボードへの電源供給を切ったら同じようなメッセージがでました。下記① 電源供給があれば下記② です。
記①
記②
回路全体.zip
返信ありがとうございます。
e2studioをアップデートして、試すと以下の表示となりました。
CS+では以下のエラーとなります。
マイコンのはんだ付けが一番怪しいと思われるのでもう一度やり直したいと思っています。
また、E2Liteのセルフチェックプログラム()を試したところ失敗してしまっており以下のログが出ます。
エミュレータをつながない場合E2studioでもCS+でもその旨のエラーが出るのですが、エミュレータを接続すると上記のエラーとなるため接続はできていると思うのですが。
*** E2 Lite Self Check Program Log ***
[Emulator] E2 Lite [Serial Number] 9JS015255A [EML Board Ver.] 00 [E2LiteSCP Ver.] 1.00.00.000 [FFW Ver.] 2.03.00.003 [BFW Level0 Ver.] 1.00.00.004 [BFW EML Ver.] 1.09.00.004 [BFW EML Kind] 0001 [BFW EML Sub] 0000 [BFW FDT Ver.] 3.01.00.001 [monpprog Timestamp] 2018/09/18 14:40 [Inspection day] 2023.02.14
[Result of TEST1] FAIL (Error 1310) [Result of TEST2] Not executed
[Error Message] The E2 Lite self-check has failed.
[Error Detail] Internal module check has failed.
[Contents of the E2 Lite Self Check Program] TEST1 : A/D check TEST2 : Open check
エミュレータをつながなかった場合のエラーe2studio
CS+
NAKAさん、返信ありがとうございます。
もう一度確認しましたがマイコン、エミュレータ端子の電圧レベルは合っていました。