マイコンの書き込みが行えない (RX231:R5F52318ADNE)

E2LiteとRXマイコンを接続しようとしているのですが、スクショのようなエラーが出てしまいます。
原因を特定できず困っています。お知恵をお貸し頂きたいです。

マイコン:RX231(R5F52318ADNE)
エミュレータ:E2 Lite
開発環境:e2 Studio
接続方法:FINE

以下、回路図と設定のスクショを張り付けます。
また、別スレッドで指摘されていたFINEの抵抗を1kΩとしても変化はありませんでした。

Parents
  • UIROさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    すみません、回路図が小さすぎて詳細が分からないです。zipファイルに固めて添付するなどして頂けないですか?(私が、ということよりも、とにかく他人によるクロスチェックを、ということですけれども。)

    あと、今回の場合は、以下のうちの少なくともRFPで試してみることで、原因に関するより良いエラーメッセージが得られるかも知れない、とも思いました。(特定バージョン特化というのではなく素朴に最新版ということです。)

    (1) e2 studio 2023-01で試す
    (2) CS+ V8.09で試す
    (3) RFP V3.11.01で試す

  • UIROさん こんにちは、NAKAといいます。
    単純に電源がきてないような気がします。
    マイコンの電源及びE2LiteのVcc端子(8pin)とGND(2,12,14pin)を再度確認したらどうでしょうか?

    RXではないですが、同じFINE接続のRL78、E2Liteでボードへの電源供給を切ったら同じようなメッセージがでました。下記① 電源供給があれば下記② です。

              記①


             記②

Reply
  • UIROさん こんにちは、NAKAといいます。
    単純に電源がきてないような気がします。
    マイコンの電源及びE2LiteのVcc端子(8pin)とGND(2,12,14pin)を再度確認したらどうでしょうか?

    RXではないですが、同じFINE接続のRL78、E2Liteでボードへの電源供給を切ったら同じようなメッセージがでました。下記① 電源供給があれば下記② です。

              記①


             記②

Children