マイコンの書き込みが行えない (RX231:R5F52318ADNE)

E2LiteとRXマイコンを接続しようとしているのですが、スクショのようなエラーが出てしまいます。
原因を特定できず困っています。お知恵をお貸し頂きたいです。

マイコン:RX231(R5F52318ADNE)
エミュレータ:E2 Lite
開発環境:e2 Studio
接続方法:FINE

以下、回路図と設定のスクショを張り付けます。
また、別スレッドで指摘されていたFINEの抵抗を1kΩとしても変化はありませんでした。

Parents
  • UIROさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    すみません、回路図が小さすぎて詳細が分からないです。zipファイルに固めて添付するなどして頂けないですか?(私が、ということよりも、とにかく他人によるクロスチェックを、ということですけれども。)

    あと、今回の場合は、以下のうちの少なくともRFPで試してみることで、原因に関するより良いエラーメッセージが得られるかも知れない、とも思いました。(特定バージョン特化というのではなく素朴に最新版ということです。)

    (1) e2 studio 2023-01で試す
    (2) CS+ V8.09で試す
    (3) RFP V3.11.01で試す

  • 回路全体.zip

    返信ありがとうございます。

    e2studioをアップデートして、試すと以下の表示となりました。

    CS+では以下のエラーとなります。

    マイコンのはんだ付けが一番怪しいと思われるのでもう一度やり直したいと思っています。

    また、E2Liteのセルフチェックプログラム()を試したところ失敗してしまっており以下のログが出ます。

    エミュレータをつながない場合E2studioでもCS+でもその旨のエラーが出るのですが、エミュレータを接続すると上記のエラーとなるため接続はできていると思うのですが。

    *** E2 Lite Self Check Program Log ***

    [Emulator] E2 Lite
    [Serial Number] 9JS015255A
    [EML Board Ver.] 00
    [E2LiteSCP Ver.] 1.00.00.000
    [FFW Ver.] 2.03.00.003
    [BFW Level0 Ver.] 1.00.00.004
    [BFW EML Ver.] 1.09.00.004
    [BFW EML Kind] 0001
    [BFW EML Sub] 0000
    [BFW FDT Ver.] 3.01.00.001
    [monpprog Timestamp] 2018/09/18 14:40
    [Inspection day] 2023.02.14

    [Result of TEST1] FAIL (Error 1310)
    [Result of TEST2] Not executed

    [Error Message] The E2 Lite self-check has failed.

    [Error Detail] Internal module check has failed.

    [Contents of the E2 Lite Self Check Program]
    TEST1 : A/D check
    TEST2 : Open check

    エミュレータをつながなかった場合のエラーe2studio

    CS+

Reply
  • 回路全体.zip

    返信ありがとうございます。

    e2studioをアップデートして、試すと以下の表示となりました。

    CS+では以下のエラーとなります。

    マイコンのはんだ付けが一番怪しいと思われるのでもう一度やり直したいと思っています。

    また、E2Liteのセルフチェックプログラム()を試したところ失敗してしまっており以下のログが出ます。

    エミュレータをつながない場合E2studioでもCS+でもその旨のエラーが出るのですが、エミュレータを接続すると上記のエラーとなるため接続はできていると思うのですが。

    *** E2 Lite Self Check Program Log ***

    [Emulator] E2 Lite
    [Serial Number] 9JS015255A
    [EML Board Ver.] 00
    [E2LiteSCP Ver.] 1.00.00.000
    [FFW Ver.] 2.03.00.003
    [BFW Level0 Ver.] 1.00.00.004
    [BFW EML Ver.] 1.09.00.004
    [BFW EML Kind] 0001
    [BFW EML Sub] 0000
    [BFW FDT Ver.] 3.01.00.001
    [monpprog Timestamp] 2018/09/18 14:40
    [Inspection day] 2023.02.14

    [Result of TEST1] FAIL (Error 1310)
    [Result of TEST2] Not executed

    [Error Message] The E2 Lite self-check has failed.

    [Error Detail] Internal module check has failed.

    [Contents of the E2 Lite Self Check Program]
    TEST1 : A/D check
    TEST2 : Open check

    エミュレータをつながなかった場合のエラーe2studio

    CS+

Children
No Data