E2LiteとRXマイコンを接続しようとしているのですが、スクショのようなエラーが出てしまいます。原因を特定できず困っています。お知恵をお貸し頂きたいです。
マイコン:RX231(R5F52318ADNE)エミュレータ:E2 Lite開発環境:e2 Studio接続方法:FINE
以下、回路図と設定のスクショを張り付けます。また、別スレッドで指摘されていたFINEの抵抗を1kΩとしても変化はありませんでした。
UIROさん、こんにちは。NoMaYと申します。すみません、回路図が小さすぎて詳細が分からないです。zipファイルに固めて添付するなどして頂けないですか?(私が、ということよりも、とにかく他人によるクロスチェックを、ということですけれども。)あと、今回の場合は、以下のうちの少なくともRFPで試してみることで、原因に関するより良いエラーメッセージが得られるかも知れない、とも思いました。(特定バージョン特化というのではなく素朴に最新版ということです。)(1) e2 studio 2023-01で試す(2) CS+ V8.09で試す(3) RFP V3.11.01で試す
UIROさん こんにちは、NAKAといいます。単純に電源がきてないような気がします。マイコンの電源及びE2LiteのVcc端子(8pin)とGND(2,12,14pin)を再度確認したらどうでしょうか?
RXではないですが、同じFINE接続のRL78、E2Liteでボードへの電源供給を切ったら同じようなメッセージがでました。下記① 電源供給があれば下記② です。
記①
記②
NAKAさん、返信ありがとうございます。
もう一度確認しましたがマイコン、エミュレータ端子の電圧レベルは合っていました。